This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68A:基于 AM68A 的云 AI 摄像头应用的原理图审核请求

Guru**** 2553240 points
Other Parts Discussed in Thread: AM68A, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1225580/am68a-schematic-review-request-for-am68a-based-cloud-ai-camera-application

器件型号:AM68A
主题中讨论的其他器件: SysConfig

您好 TI

您能否继续跟进我们新 AM68A 客户的完整原理图审阅?

他们使用通过 TI.com 提供的原理图检查清单工具进行了初步审查。

请通过我的电子邮件与我联系、因为我无法在此处上传客户的设计文件。

发送电子邮件至:jack.cha@arrow.com

谢谢。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果客户使用电子表格工具完成了原理图审阅、这会导致哪些未解决的问题?  检查清单的目的是帮助缩短设计审查 时间、并重点传达具体的关注领域。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,罗伯特

    他们希望获得有关其首个带有 AM68A 的 PCB 的 TI 反馈。

    打开的问题与 Boot Mode、Unused Pin、General Debug、General SysConfig Tool 相关。  

    e2e.ti.com/.../_5B00_Ncompany_5D005F00_AM68A_5F00_SchemCheckList_5F00_Tool_5F00_v2.00.0-_2D00_-_F5BCACC0F8BC_.xlsm

    可通过电子邮件分享该原理图。

    提前感谢。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子邮件已发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于引导模式-电子表格中的问题询问"eMMC 闪存引导模式"。  处理器支持主引导器件和备份引导器件、只有在主引导器件不存在/为空时才会访问该器件。  一些客户将闪存(OSPI、eMMC 等)为主引导器件。  如果主存储器为空、则它们将有外设引导(UART、USB 等)作为备份。  外设引导可以下载一个用于更新空白主存储器的小闪存程序。  SD 卡也可用作刷写板载存储器的机制。

    该设计包含 JTAG 连接器(根据建议)。  未发现问题。

    对于 SD 卡接口- VDD_SD_DV 通过电阻器连接到 VSYS_IO_3V3。  这意味着 SD 卡将仅在3.3V 电压下运行。  这会起作用、但与双电压 UHS-I 接口相比、可能会以较慢的速度运行。   

    TI 的系统配置 工具提供了将您的特定硬件信息输入到工具中的机制、并自动生成操作您的硬件所需的一些软件配置文件/设置。