主题中讨论的其他器件: SysConfig
您好 TI
您能否继续跟进我们新 AM68A 客户的完整原理图审阅?
他们使用通过 TI.com 提供的原理图检查清单工具进行了初步审查。
请通过我的电子邮件与我联系、因为我无法在此处上传客户的设计文件。
发送电子邮件至:jack.cha@arrow.com
谢谢。
此致、
插孔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,罗伯特
他们希望获得有关其首个带有 AM68A 的 PCB 的 TI 反馈。
打开的问题与 Boot Mode、Unused Pin、General Debug、General SysConfig Tool 相关。
可通过电子邮件分享该原理图。
提前感谢。
此致、
插孔
关于引导模式-电子表格中的问题询问"eMMC 闪存引导模式"。 处理器支持主引导器件和备份引导器件、只有在主引导器件不存在/为空时才会访问该器件。 一些客户将闪存(OSPI、eMMC 等)为主引导器件。 如果主存储器为空、则它们将有外设引导(UART、USB 等)作为备份。 外设引导可以下载一个用于更新空白主存储器的小闪存程序。 SD 卡也可用作刷写板载存储器的机制。
该设计包含 JTAG 连接器(根据建议)。 未发现问题。
对于 SD 卡接口- VDD_SD_DV 通过电阻器连接到 VSYS_IO_3V3。 这意味着 SD 卡将仅在3.3V 电压下运行。 这会起作用、但与双电压 UHS-I 接口相比、可能会以较慢的速度运行。
TI 的系统配置 工具提供了将您的特定硬件信息输入到工具中的机制、并自动生成操作您的硬件所需的一些软件配置文件/设置。