主题中讨论的其他器件:TDA4VH
大家好、
tda4vh sdk8.6
客户正在调试100M 芯片。 要求:获取 IP 或静态 IP、ping。 例如 DHCP、Acquire IP、在 PC 上设置 DHCP 服务器。 当前 soc ->mac->phy->PC 可以接收数据包,而 PC 不接收到 DHCP 提供机器的数据包,但 Rx 上有波形。 Linux OS Mac 的 RX IRQ 不触发。 静态 IP ping、PC->ti soc 接收中断计数不变。



DMA 不会向 SoC 发送 Rx 中断。 如何对 DMA 不发送中断的原因进行故障排除? 发送中断的机制是什么? 根据波形、Rx 随数据发送到 SoC。 PHY 向 SoC 发送数据:

SoC=phy、使用的引脚 SoC 如下所示:

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里