This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VH 无法获取 IP

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1231640/tda4vm-tda4vh-failed-to-acquire-ip

器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

大家好、

tda4vh sdk8.6

客户正在调试100M 芯片。 要求:获取 IP 或静态 IP、ping。 例如 DHCP、Acquire IP、在 PC 上设置 DHCP 服务器。 当前 soc ->mac->phy->PC 可以接收数据包,而 PC 不接收到 DHCP 提供机器的数据包,但 Rx 上有波形。 Linux OS Mac 的 RX IRQ 不触发。 静态 IP ping、PC->ti soc 接收中断计数不变。

DMA 不会向 SoC 发送 Rx 中断。 如何对 DMA 不发送中断的原因进行故障排除? 发送中断的机制是什么? 根据波形、Rx 随数据发送到 SoC。 PHY 向 SoC 发送数据:

SoC=phy、使用的引脚 SoC 如下所示:

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢,这个问题已经解决。

    此致!

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否 提供问题和解决方案的详细信息?

    此致、
    苏德黑尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sudheer:

    客户使用静态 IP 和 ping 将同一型号的 PHY 连接到之前调试的 TDAVM 以进行调试。 这种情况是由不正确的 pinmux 输入引脚配置引起的。  

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    您好、感谢您分享 这些详细信息。

    此致、
    苏德黑尔