This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMIC110:支持 Profinet IRT

Guru**** 1546410 points
Other Parts Discussed in Thread: AMIC110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1229878/amic110-support-for-profinet-irt

器件型号:AMIC110

嘿 Sitara 处理器团队、

我有一位客户 针对新项目评估了 AMIC110、  我们希望您能够解答以下几个问题:

  • AMIC110支持的最新工业通信库是否包含 Profinet IRT 支持?
  • 该代码库是以二进制格式提供的还是也提供源代码?

谢谢!

此致、

马特·卡尔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库是采用二进制格式还是源代码也可用?

    二进制的。  https://software-dl.ti.com/processor-industrial-sw/esd/docs/indsw/FAQ_Sitara_Industrial.html?highlight=tmg#where-to-find-additional-information-on-tis-profinet-solutions-on-sitara-processors 

     佩卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Pekka 提供的信息。 几个后续问题。   

    1)据我所知,计划在2023年晚些时候发布新的 ProiNet IRT 实施。  请确认、包括 AMC110在内的现有产品也支持新的 IRT 实现。  

    2) 2)关于工业以太网库、该文档表明该二进制文件中的第三方库和 TI 组件正在使用 TI RTOS。  

    -我们正在探索 AM64、这是否意味着 Cortex R5或 M4中有一个需要专用于运行此二进制文件?  

    -是否有替代我们的 RTOS 的选项,以便 分配的  Cortex R5或 M4可以运行 IE 堆栈以及我们的应用程序?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1)据我了解,计划在2023年晚些时候发布新的 ProiNet IRT 实施。  请确认、包括 AMC110在内的现有产品也支持新的 IRT 实现。  [/报价]

    我们没有计划添加工业协议工具套件、以便将 AM64x/AM243x/AM26x 系列补充到 AMIC110。 在 AMIC110中、Profinet 产品仍然保留在第三方 TMG 堆栈中。

    )关于工业以太网库、该文档指示二进制文件中的第三方库和 TI 组件正在使用 TI RTOS。  

    -我们正在探索 AM64、这是否意味着 Cortex R5或 M4中有一个需要专用于运行此二进制文件?  

    -是否有替代我们的 RTOS 的选项,以便 分配的  Cortex R5或 M4可以运行 IE 堆栈以及我们的应用程序?   

    [/报价]

    在 AM64x 上,协议栈设计为在 R5内核上运行,如下所示,并在 https://www.ti.com/lit/pdf/sprach6中进行了介绍 。 访问工业以太网 API 的应用应驻留在同一 R5内核上、并使用 IPC 与其他内核进行通信。

     佩卡

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pekka、  

    再次感谢您提供的信息。   这意味着我们锁定在运行堆栈和应用程序的 R5上使用 TI RTOS。   

    这回答了我的所有问题。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    堆栈和应用程序运行所在的 R5上的 TI RTOS

    稍微澄清一下,AM64x/AM243x R5运行 FreeRTOS、MCU-plus SDK, https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM64X

    AMIC110 A8 SDK 基于 TI RTOS。