嘿 Sitara 处理器团队、
我有一位客户 针对新项目评估了 AMIC110、 我们希望您能够解答以下几个问题:
- AMIC110支持的最新工业通信库是否包含 Profinet IRT 支持?
- 该代码库是以二进制格式提供的还是也提供源代码?
谢谢!
此致、
马特·卡尔沃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
库是采用二进制格式还是源代码也可用?
佩卡
感谢 Pekka 提供的信息。 几个后续问题。
1)据我所知,计划在2023年晚些时候发布新的 ProiNet IRT 实施。 请确认、包括 AMC110在内的现有产品也支持新的 IRT 实现。
2) 2)关于工业以太网库、该文档表明该二进制文件中的第三方库和 TI 组件正在使用 TI RTOS。
-我们正在探索 AM64、这是否意味着 Cortex R5或 M4中有一个需要专用于运行此二进制文件?
-是否有替代我们的 RTOS 的选项,以便 分配的 Cortex R5或 M4可以运行 IE 堆栈以及我们的应用程序?
1)据我了解,计划在2023年晚些时候发布新的 ProiNet IRT 实施。 请确认、包括 AMC110在内的现有产品也支持新的 IRT 实现。 [/报价]我们没有计划添加工业协议工具套件、以便将 AM64x/AM243x/AM26x 系列补充到 AMIC110。 在 AMIC110中、Profinet 产品仍然保留在第三方 TMG 堆栈中。
[/quote])关于工业以太网库、该文档指示二进制文件中的第三方库和 TI 组件正在使用 TI RTOS。
-我们正在探索 AM64、这是否意味着 Cortex R5或 M4中有一个需要专用于运行此二进制文件?
-是否有替代我们的 RTOS 的选项,以便 分配的 Cortex R5或 M4可以运行 IE 堆栈以及我们的应用程序?
[/报价]在 AM64x 上,协议栈设计为在 R5内核上运行,如下所示,并在 https://www.ti.com/lit/pdf/sprach6中进行了介绍 。 访问工业以太网 API 的应用应驻留在同一 R5内核上、并使用 IPC 与其他内核进行通信。
佩卡
堆栈和应用程序运行所在的 R5上的 TI RTOS
稍微澄清一下,AM64x/AM243x R5运行 FreeRTOS、MCU-plus SDK, https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM64X 。
AMIC110 A8 SDK 基于 TI RTOS。