This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH-Q1:AWB 校准讨论准确度

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1231710/tda4vh-q1-tda4vh-q1-awb-calibration-discuss-accuracy

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

您好、TI 专家!

 AWB 校准结果基于 j784s4-EVM-08_06_00_14、J721e_EVM 和 DCC 工具 TDA4VH v3.0。 我们的图像传感器是 IMX390

膝点曲线如下表所示

0     0
512 2048   
1408 16384
2176 65536
3112 131072
3437 262144
3762 524288
4095 1048575

AWB 校准结果位于附件中。

图形趋势是否正确?

是否遗漏了需要改进的地方?


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关详细信息、请参阅插件指南、并在灯箱中测试 AWB。
    你分享的上面的照片看起来很合理,我.

    另请注意、PSDK 中的 AE/AWB 用于室内条件下的演示/参考、以帮助您进行开发。
    它们并非可用于任何特定应用的生产环境。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    在随附的灯箱中进行 AWB 测试
    我想问一下我们还需要注意哪些细节并继续优化
    e2e.ti.com/.../IMX390_5F00_awb_5F00_alg_5F00_ti3_5F00_tuning.xmlDavid




    e2e.ti.com/.../AWB-test.rar           
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    灰色分布看起来合理(AWB 正常、但2400K 的色彩饱和度较低)。

    我可以问一下我们需要注意并继续优化的其他详细信息
    [/报价]

    当前 AWB 校准适用于室内演示、但在更复杂的环境中、它可能会对您的应用产生问题。

    例如、多个摄像头在环视系统、低/高光照条件或特殊光源、汽车的移动速度非常快等情况下协同工作。