This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:AWB 校准问题

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1226848/tda4vh-q1-awb-calibration-issue

器件型号:TDA4VH-Q1

尊敬的 TI 专家:

我按照 AWB 插件校准指南捕获原始和完成 AWB 校准。 然而,阿拉伯叙利亚共和国联盟的参照点似乎不是正常的。

您能帮助检查一下我们是否错过了黑人级别或解码。 我上传我们用于参考的项目文件。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../20230515.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    我还有一个关于如何切换线性模式和 WDR 模式的问题。 它是否仅通过 DCC 工具选择 WDR 开/关? 还是应该通过其他方式控制它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    202305155.zip

    这是一个空的项目文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还有一个关于如何切换线性模式和 WDR 模式的问题

    切换意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AWB 校准指南指出 AWB 输入原始图像应为线性12位格式。 但是,我不知道如何在拍摄原始图像时检查相机是否处于线性模式或 WDR 模式。 您能告诉我如何检查吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../20230515.rar

    尊敬的 Gang Hua:

    我上传完整的项目文件。 请帮助检查它。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AWB 校准指南显示 AWB 输入原始图像应该是线性的12位格式

    您使用哪个版本的调优工具?

    原始输入图像可以是线性的或 WDR 压扩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    20230515.rar

    校准效果不佳。

    你的膝点看起来不对我正确。
    必须使用传感器驱动程序使用的正确值。
    e2e.ti.com/.../IMX390_5F00_kneepoints.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用哪个版本的调优工具? -> DCC 工具 v3.0

    原始输入图像可以是线性的或 WDR 压扩。 ->请告诉我如何控制相机在线性或 WDR 模式下工作? 驱动器或其他人导致的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../iss_5F00_sensor_5F00_imx390.c

    必须使用传感器驱动程序使用的正确值。 ->我是否知道在哪里可以找到正确的拐点在传感器驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taylar:

    这些拐点应该是"imx390_WDR_CONFIG.h"中传感器寄存器设置的一部分。
    有关寄存器定义、您可以参阅 IMX390数据表。

    我无法评论 IMX390的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang Hua:

    请告诉我如何设置摄像头以线性或 WDR 模式工作? 通过 哪个 命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、如果您不打算在最终应用中以线性模式使用 IMX390、我认为您无需使用线性模式。

    如果电流传感器驱动程序支持线性模式、则您可以在线性传感器模式下创建 openvx viss 内核。

    在"app_single_cam_main.c"中、按如下方式完成。

            status = app_create_viss(obj, sensor_wdr_enabled);
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang Hua:

    Sony 传感器帮助检查 IMX390传感器驱动器的拐点(20位至12位)、如下所示、但它只有4个拐点。

    我想知道您是否可以帮助将其转换为 DCC 工具所需的格式?

    {0x0144、0x00、0x00}、/* pwl_CP1_x 2048 */\
    {0x0145、0x08、0x00}、/* pwl_CP1_x 2048 */\
    {0x0146、0x00、0x00}、/* pwl_CP1_x 2048 */\
    {0x0147、0x00、0x00}、/* pwl_CP1_x 2048 */\
    {0x0148、0x00、0x00}、/* pwl_CP1_y 512 */\
    {0x0149、0x02、0x00}、/* pwl_CP1_y 512 */\
    {0x014A、0x00、0x00}、/* pwl_CP1_y 512 */\
    {0x014B、0x00、0x00}、/* pwl_CP1_y 512 */\
    {0x014C、0x00、0x00}、/* pwl_CP2_x 16384 */\
    {0x014D、0x40、0x00}、/* pwl_CP2_x 16384 */\
    {0x014E、0x00、0x00}、/* pwl_CP2_x 16384 */\
    {0x014F、0x00、0x00}、/* pwl_CP2_x 16384 */\
    {0x0150、0x80、0x00}、/* pwl_CP2_y 1408 */\
    {0x0151、0x05、0x00}、/* pwl_CP2_y 1408 */\
    {0x0152、0x00、0x00}、/* pwl_CP2_y 1408 */\
    {0x0153、0x00、0x00}、/* pwl_CP2_y 1408 */\
    {0x0154、0x00、0x00}、/* pwl_CP3_x 65536 */\
    {0x0155、0x00、0x00}、/* pwl_CP3_x 65536 */\
    {0x0156、0x01、0x00}、/* pwl_CP3_x 65536 */\
    {0x0157、0x00、0x00}、/* pwl_CP3_x 65536 */\
    {0x0158、0x80、0x00}、/* pwl_CP3_y 2176 */\
    {0x0159、0x08、0x00}、/* pwl_CP3_y 2176 */\
    {0x015A、0x00、0x00}、/* pwl_CP3_y 2176 */\
    {0x015B、0x00、0x00}、/* pwl_CP3_y 2176 */\
    {0x015C、0x00、0x00}、/* pwl_CP4_x 0x100000 */\
    {0x015D、0x00、0x00}、/* pwl_CP4_x 0x100000 */\
    {0x015E、0x10、0x00}、/* pwl_CP4_x 0x100000 */\
    {0x015F、0x00、0x00}、/* pwl_CP4_x 0x100000 */\
    {0x0160、0x00、0x00}、/* pwl_CP4_y 0x1000 */\
    {0x0161、0x10、0x00}、/* pwl_CP4_y 0x1000 */\
    {0x0162、0x00、0x00}、/* pwl_CP4_y 0x1000 */\
    {0x0163、0x00、0x00}、/* pwl_CP4_y 0x1000 */\

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否从 Sony 获得这4个拐点(X、Y 值)?

    我无法提供有关 Sony 设置的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否从 Sony 获得这4个拐点(X、Y 值)? ->是的,索尼为我提供它。 如何将其用于  PWL 打喷嚏表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../IMX_5F00_390_5F00_20230529.rar

    尊敬的 Gang Hua:

    我将 Sony 传感器的4个拐点转换为16个拐点并进行 AWB 校准。 您能帮助检查一下它是否合理吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图片看起来不正确(它应该接近插件指南示例)。

    你有4个膝点是什么?
    您在左侧使用的16个线对超过4个实际拐点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang Hua:

    如果我移除我添加的拐点、AWB 结果将如上所示。 你认为这是合理的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个 PWL 段完全是线性的、因为第一个拐点是(0、0)。
    因此、如果图像(颜色校验器)主要位于第一部分、则解调和对 AWB 和 CCM 调优没有影响。
    当颜色校验器覆盖多个 PWL 分区时、解码至关重要。

    如果您正确输入4个拐点、那么一切都应该正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为清楚起见、"390_kne_points_Taylar_new.txt"有4个拐点。

    如果需要、为了在 GUI 上添加更多条目、我通常会在下面的第2行和第3行添加冗余条目。

    0  0 0

    128 512

    256 1024

    512 2048