尊敬的 TI 专家:
我按照 AWB 插件校准指南捕获原始和完成 AWB 校准。 然而,阿拉伯叙利亚共和国联盟的参照点似乎不是正常的。
您能帮助检查一下我们是否错过了黑人级别或解码。 我上传我们用于参考的项目文件。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 专家:
我按照 AWB 插件校准指南捕获原始和完成 AWB 校准。 然而,阿拉伯叙利亚共和国联盟的参照点似乎不是正常的。
您能帮助检查一下我们是否错过了黑人级别或解码。 我上传我们用于参考的项目文件。
谢谢!
我还有一个关于如何切换线性模式和 WDR 模式的问题
切换意味着什么?
尊敬的 Gang Hua:
我上传完整的项目文件。 请帮助检查它。
谢谢
AWB 校准指南显示 AWB 输入原始图像应该是线性的12位格式
您使用哪个版本的调优工具?
原始输入图像可以是线性的或 WDR 压扩。
Unknown 说:20230515.rar
校准效果不佳。
你的膝点看起来不对我正确。
必须使用传感器驱动程序使用的正确值。
e2e.ti.com/.../IMX390_5F00_kneepoints.txt
e2e.ti.com/.../iss_5F00_sensor_5F00_imx390.c
必须使用传感器驱动程序使用的正确值。 ->我是否知道在哪里可以找到正确的拐点在传感器驱动器?
尊敬的 Gang Hua:
Sony 传感器帮助检查 IMX390传感器驱动器的拐点(20位至12位)、如下所示、但它只有4个拐点。
我想知道您是否可以帮助将其转换为 DCC 工具所需的格式?
{0x0144、0x00、0x00}、/* pwl_CP1_x 2048 */\
{0x0145、0x08、0x00}、/* pwl_CP1_x 2048 */\
{0x0146、0x00、0x00}、/* pwl_CP1_x 2048 */\
{0x0147、0x00、0x00}、/* pwl_CP1_x 2048 */\
{0x0148、0x00、0x00}、/* pwl_CP1_y 512 */\
{0x0149、0x02、0x00}、/* pwl_CP1_y 512 */\
{0x014A、0x00、0x00}、/* pwl_CP1_y 512 */\
{0x014B、0x00、0x00}、/* pwl_CP1_y 512 */\
{0x014C、0x00、0x00}、/* pwl_CP2_x 16384 */\
{0x014D、0x40、0x00}、/* pwl_CP2_x 16384 */\
{0x014E、0x00、0x00}、/* pwl_CP2_x 16384 */\
{0x014F、0x00、0x00}、/* pwl_CP2_x 16384 */\
{0x0150、0x80、0x00}、/* pwl_CP2_y 1408 */\
{0x0151、0x05、0x00}、/* pwl_CP2_y 1408 */\
{0x0152、0x00、0x00}、/* pwl_CP2_y 1408 */\
{0x0153、0x00、0x00}、/* pwl_CP2_y 1408 */\
{0x0154、0x00、0x00}、/* pwl_CP3_x 65536 */\
{0x0155、0x00、0x00}、/* pwl_CP3_x 65536 */\
{0x0156、0x01、0x00}、/* pwl_CP3_x 65536 */\
{0x0157、0x00、0x00}、/* pwl_CP3_x 65536 */\
{0x0158、0x80、0x00}、/* pwl_CP3_y 2176 */\
{0x0159、0x08、0x00}、/* pwl_CP3_y 2176 */\
{0x015A、0x00、0x00}、/* pwl_CP3_y 2176 */\
{0x015B、0x00、0x00}、/* pwl_CP3_y 2176 */\
{0x015C、0x00、0x00}、/* pwl_CP4_x 0x100000 */\
{0x015D、0x00、0x00}、/* pwl_CP4_x 0x100000 */\
{0x015E、0x10、0x00}、/* pwl_CP4_x 0x100000 */\
{0x015F、0x00、0x00}、/* pwl_CP4_x 0x100000 */\
{0x0160、0x00、0x00}、/* pwl_CP4_y 0x1000 */\
{0x0161、0x10、0x00}、/* pwl_CP4_y 0x1000 */\
{0x0162、0x00、0x00}、/* pwl_CP4_y 0x1000 */\
{0x0163、0x00、0x00}、/* pwl_CP4_y 0x1000 */\
e2e.ti.com/.../IMX_5F00_390_5F00_20230529.rar
尊敬的 Gang Hua:
我将 Sony 传感器的4个拐点转换为16个拐点并进行 AWB 校准。 您能帮助检查一下它是否合理吗?