This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:eMMC UDA UEFI 启动失败

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1227964/am625-emmc-uda-uefi-boot-failure

器件型号:AM625

您好、Champs:

硬件:AM62X-SKEVM

客户正在使用  eMMC UDA FS 引导模式(FAT32文件系统)这是基于 MBR 格式分区(ms dos)、 tiboot3(R5F spl,可以成功引导)但使用 GPT 格式分区时、tiboot3无法引导、UART 控制台没有输出。  

在 FAT32中、GPT 需要配置 EFI 以使用 UEFI 引导。  AM62X(/AM623X)ROM 引导是否支持 UEFI 引导模式? 如果是、是否有一些 UEFI 配置可供参考?


谢谢
此致
闪耀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHIEN、从 eMMC 引导时、AM62x 上的 ROM 仅支持 UDA (原始或文件系统)模式、或从 eMMC 引导分区引导。  不支持 UEFI 引导。  我需要将这些问题传递给我们的软件团队、以查看引导加载程序中是否支持 UEFI。

    此致、

    詹姆斯   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    感谢您的大力支持。

    我们的 软件团队有什么建议吗?

    谢谢
    此致
    闪耀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shine、您好!
    当引导模式引脚配置为从 eMMC UDA/FS 引导时、ROM 驱动程序支持从 MBR 格式 FS 读取"tiboot3.bin"、但不支持 GPT (UEFI)格式 FS。
    此致!
    -洪