请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM625 您好、Champs:
硬件:AM62X-SKEVM
客户正在使用 eMMC UDA FS 引导模式(FAT32文件系统)这是基于 MBR 格式分区(ms dos)、 tiboot3(R5F spl,可以成功引导)但使用 GPT 格式分区时、tiboot3无法引导、UART 控制台没有输出。
在 FAT32中、GPT 需要配置 EFI 以使用 UEFI 引导。 AM62X(/AM623X)ROM 引导是否支持 UEFI 引导模式? 如果是、是否有一些 UEFI 配置可供参考?
谢谢
此致
闪耀