This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6713B:CCS 5.5仿真器中的端口连接失败。

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1236355/tms320c6713b-port-connect-fails-in-ccs-5-5-simulator

器件型号:TMS320C6713B

我们正在一些旧版硬件上开发一个补丁、并且需要通过 Code Composer 5.5使用130多条 Port_Connect 命令运行仿真器。 由于堆分配问题、这些命令会失败。  由于代码已有10多年的历史、TI 是否可以向仿真器发布源代码和调试符号?

-道格拉斯·佩皮尔科

Kudu Dynamics。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如您所知-我们不再以任何方式支持 CCS 仿真器。 开发这些工具的小组早就走了、我不确定谁会知道仿真器的源位置。 我可以四处查询、但我们不太可能以一种有用的方式提供这些信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、我们无法提供仿真器的源代码/符号。