请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6713B 我们正在一些旧版硬件上开发一个补丁、并且需要通过 Code Composer 5.5使用130多条 Port_Connect 命令运行仿真器。 由于堆分配问题、这些命令会失败。 由于代码已有10多年的历史、TI 是否可以向仿真器发布源代码和调试符号?
-道格拉斯·佩皮尔科
Kudu Dynamics。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们正在一些旧版硬件上开发一个补丁、并且需要通过 Code Composer 5.5使用130多条 Port_Connect 命令运行仿真器。 由于堆分配问题、这些命令会失败。 由于代码已有10多年的历史、TI 是否可以向仿真器发布源代码和调试符号?
-道格拉斯·佩皮尔科
Kudu Dynamics。