This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829J:检测 DDR 刷新并在跟踪总线上通知它们

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1211837/dra829j-detect-ddr-refreshes-and-notify-them-on-the-trace-bus

器件型号:DRA829J

您好、TI 专家!

在我们的应用场景中、我们需要检测 DDR 刷新并在跟踪总线上以(极低)的延迟(~100ns)通知它们。
充其量、我们只希望在 DDR 刷新出现时在跟踪总线上生成事件、而不会使跟踪过载。

我们确定了两种检测刷新的方法:
1)通过扫描 DDR 性能/刷新计数器
2)通过使用 CPtracel 引擎检测 DDR 的异常反应时间

对于1):
根据我们的理解、来自 DDR 控制器的 DDR 刷新计数器似乎无法从调试/跟踪系统进行访问。
我们可能会使用 DMA 和/或 ECAP、但如果可以从(U) DMA 或 ECAP 访问 DDR 性能计数器、我们将找不到相关信息?
在哪里可以找到这些信息?

对于2):
利用 CPtracers,我们可以通过监视 MSMC1->EMIF0接口来检测 DDR 反应时间,例如,使用延迟模式。
但由于只有在统计时间窗口结束时才生成消息并将其转发到跟踪聚合器、因此发送此类消息的速度似乎不可能超过1us 的时间。
(最小统计时间窗口周期?)
我们的理解是否正确、如果是、您是否看到 CP示 踪剂还有其他可能识别"DDR 异常 反应时间" 并 更快地在迹线上发送事件/消息?

非常感谢
劳伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有人想了解有关 此主题的任何信息吗?

    谢谢

    劳伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、 您好 、Dmitry、

    -0-

    我根据我们最近一次的会议和本主题中的问题、使用 cp示 踪剂探头进行了一些实验。  我将在这里进行总结、我会通过电子邮件发送一些脚本更新。

    -1-

    对于延迟和吞吐量探头、我可以在低至3.07uS 的 MCU 探头上获得稳定的样品、而不会出现很多问题。  这与理论最大值和 cpt.xyz.abc.period 0x0匹配。  该模式下最小采样为1/频率* 0x3ff (对于 MCU、该采样值为 freq=333MHz)。   对于 MSMC 探针、随着采样周期的缩短、我的确注意到了时间戳问题。  看看影响、我可以证明这是由于探针时间分布集成中的 TDA4V 勘误表所致。  这里的好消息是、有一个可以应用于 TRACE32工具的软件工作机制。  我已经向 Lauterbach 提出了一个问题、并提供了有关如何解决该问题的信息。  他们正在查看信息。  对于 MSMC 探头(不存在时间干扰时)、我发现我能够在1.023uS 下获取1/freq * 0x3ff 样本(freq=1GHz)。  从我的测试来看、一旦应用了工具解码器的勘误修复、通常解码应该是可能的。  

    对于事务探测器、根本不使用采样周期输入。  这些探测器的生成速度与流量生成速度一样快(其问题到完成的延迟),但插槽有限,因此它在一定程度上统计了在短时间窗口中可以捕获多少个插槽。  我在调试器中用转储窗口做了一组实验、接收速率与转储窗口刷新时间相关联。  默认情况下为10ms (开始刷新窗口)。  将窗口刷新率设置为最大值后、两次更新之间的速率达到~700us。   接下来、我对 DDR 中单个地址上的 CPU (R5和 A72)循环进行了实验、并且我在有限的时间范围内启用了事务探测器。  对于一系列的事务、事务到事务的捕获时间约为~280nS。  一旦遇到计时错误、便停止解码。   此路径上的探头网络本身可以接收16Gbps 的数据、因此对于此测试、它看起来捕捉突发脉冲的限制因素是访问延迟本身。   我做了最后一个测试来尝试在2GHz CPU 的输出处捕获信息、然而、这完全被时序错误占据了主导地位。  一旦制定了解码器修复、就应该可以获取有关这些极低延迟事件的信息。

    -2-

    就触发而言、CP 跟踪器有两个通过 cTI 的输入触发器、允许基于匹配的跟踪启动、跟踪停止和1个输出触发器。  因此、如果在滤波器上发生匹配、则可以对单元进行编程、以在全局触发总线上生成脉冲。  可以配置 CTI 触发通道、以便可以生成 A72上的处理器中断、并且可以生成其他内核。

    此致、
    理查德·W·
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、您好!

    非常感谢您的详细实验和说明。
    要使用此方法获取 DDR 刷新、我们将首先尝试使用 MSMC 探针。 但我们仍不确定以下两种 CP 示踪剂模式中的哪一种适合我们的用例。

    延迟统计模式现在看起来更好、最大的问题是时间戳的 J7问题、该问题现在似乎可以通过权变措施来解决。 我们现在正在研究如何获得周期为~1us 的 DDR 刷新的良好统计数据。

    对于事务探测、采用"事务限定符筛选"函数、我想配置筛选器、以便在所需的事务开始和停止时获取事务 HLTM 消息、从而获取事务的持续时间(通过时间戳)。 这是为了通过仅记录相关信息来更大限度地减少调试互连上的流量。
    在 SDK 文档(08_06_00)的8.6 "使用 CP Tracers 进行流量分析"中、对筛选器进行了简要描述、但我无法直接找到如何记录   事务的开始和结束。
    这是可行的吗? 我是否监督了一种可能性、或者您是否看到了另一种解决方案来获取交易持续时间?

    此致、

    劳伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laurent:

    我相信这一点已经在两周一次的会议上讨论过。 您还有其他问题吗、或者我们可以关闭该主题吗?

    谢谢!

    Fabiana Jaimes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabiana、您好!

    我们可以关闭此主题-谢谢您 Richard! 我稍后可能会有其他问题、但我将在这种情况下创建一个新的 E2E 帖子。  

    非常感谢、

    劳伦特