This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:扩展 RTC 模式时的内部 RTC LDO 处理

Guru**** 1257150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910, TPS65218D0
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1226676/am3354-internal-rtc-ldo-handling-when-extenral-rtc-mode

器件型号:AM3354
Thread 中讨论的其他器件:TPS65910TPS65218D0

您好 TI

客户希望使用外部 RTC 模式。  

因此、他们想检查如何处理内部 RTC LDO。
TRM 中按如下方式描述了三种用例、但如果使用外部 RTC 模式、以下三种类型会吗? 或者、如果需要处理未使用的内容、请告诉我。

请说明如何在使用外部 RTC 电路时管理内部 RTC LDO、而不是使用 AM335x 内部 RTC 或 PMIC RTC (TPS65218D0或 TPS65910)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jack_ArrowFAE

    感谢您提供外部查询。

     TRM 的8.1.4.3.6内部 RTC LDO 不考虑使用外部 RTC。

    下面是处理器内部 RTC 的3种用例。

    如果对功耗造成影响、 可考虑从不使用 RTC 功能。

    如果需要设计灵活性:使用 RTC 功能并且从不需要仅 RTC 模式的配置。  

    我认为不需要 使用 RTC 功能、而是需要仅 RTC 模式、因为外部 RTC 可用。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kallikuppa

    感谢您的友好回答。

    如果应用外部 RTC,我们是否可以禁用 RTC 相关的电源域和功能引脚以处理未使用的特性和引脚?

    我们需要一些适用于外部 RTC 模式和禁用 AM335x 内部 RTC 的参考示例设计。

    他们可能需要实现如下图所示的外部 RTC、也不使用 PMIC RTC 和 AM335x 二级 RTC。

    如果是外部 RTC 用例、应向 PMIC 和 AM335x 侧适当应用什么内容。

    谢谢。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iack、您好!  

    感谢您提供宝贵意见。

    如果是外部 RTC 使用情况,应如何正确地应用于 PMIC 和 AM335x 侧。

    客户必须遵循处理器和 PMIC 数据表中的端接建议。

    如果应用外部 RTC,我们是否可以禁用与 RTC 相关的电源域和功能引脚以处理未使用的特性和引脚?

    这应该是可能的。  

    对于外部 RTC 模式和禁用 AM335x 内部 RTC,我们需要一些参考示例设计。

    请详细说明您的要求。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供一个示例设计、以使用 RTC 功能、但从不使用 TPS65910的仅 RTC 模式? 我们在 PMIC 上使用 RTC、但希望保持在 CPU 上使用 RTC 的灵活性(但绝不是仅 RTC 模式)。  

    根据我从原始消息的片段中解读的内容、我已经测试了此原理图中显示的第二个配置:

    -- VDD-内核是 PMIC 的1.1V。 VDDS-RTC 的输出电压为 PMIC 的1.8V。 RTC_PWRONRSTn 通过一个分压器连接到 PWRONRSTn。  

    我能够成功地使用此配置启动一个单元、但在后续单元中、我现在看到了 VDD 内核在此配置中无法正确启动的问题。