Thread 中讨论的其他器件:TPS65910、 TPS65218D0
您好 TI
客户希望使用外部 RTC 模式。
因此、他们想检查如何处理内部 RTC LDO。
TRM 中按如下方式描述了三种用例、但如果使用外部 RTC 模式、以下三种类型会吗? 或者、如果需要处理未使用的内容、请告诉我。
请说明如何在使用外部 RTC 电路时管理内部 RTC LDO、而不是使用 AM335x 内部 RTC 或 PMIC RTC (TPS65218D0或 TPS65910)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TI
客户希望使用外部 RTC 模式。
因此、他们想检查如何处理内部 RTC LDO。
TRM 中按如下方式描述了三种用例、但如果使用外部 RTC 模式、以下三种类型会吗? 或者、如果需要处理未使用的内容、请告诉我。
请说明如何在使用外部 RTC 电路时管理内部 RTC LDO、而不是使用 AM335x 内部 RTC 或 PMIC RTC (TPS65218D0或 TPS65910)。
您好 Jack_ArrowFAE
感谢您提供外部查询。
TRM 的8.1.4.3.6内部 RTC LDO 不考虑使用外部 RTC。
下面是处理器内部 RTC 的3种用例。
如果对功耗造成影响、 可考虑从不使用 RTC 功能。
如果需要设计灵活性:使用 RTC 功能并且从不需要仅 RTC 模式的配置。
我认为不需要 使用 RTC 功能、而是需要仅 RTC 模式、因为外部 RTC 可用。
此致、
斯里尼瓦萨
你好,Kallikuppa
感谢您的友好回答。
如果应用外部 RTC,我们是否可以禁用 RTC 相关的电源域和功能引脚以处理未使用的特性和引脚?
我们需要一些适用于外部 RTC 模式和禁用 AM335x 内部 RTC 的参考示例设计。
他们可能需要实现如下图所示的外部 RTC、也不使用 PMIC RTC 和 AM335x 二级 RTC。
如果是外部 RTC 用例、应向 PMIC 和 AM335x 侧适当应用什么内容。
谢谢。
此致、
插孔
Iack、您好!
感谢您提供宝贵意见。
如果是外部 RTC 使用情况,应如何正确地应用于 PMIC 和 AM335x 侧。
客户必须遵循处理器和 PMIC 数据表中的端接建议。
如果应用外部 RTC,我们是否可以禁用与 RTC 相关的电源域和功能引脚以处理未使用的特性和引脚?
这应该是可能的。
对于外部 RTC 模式和禁用 AM335x 内部 RTC,我们需要一些参考示例设计。
请详细说明您的要求。
此致、
斯里尼瓦萨
您能否提供一个示例设计、以使用 RTC 功能、但从不使用 TPS65910的仅 RTC 模式? 我们在 PMIC 上使用 RTC、但希望保持在 CPU 上使用 RTC 的灵活性(但绝不是仅 RTC 模式)。
根据我从原始消息的片段中解读的内容、我已经测试了此原理图中显示的第二个配置:
-- VDD-内核是 PMIC 的1.1V。 VDDS-RTC 的输出电压为 PMIC 的1.8V。 RTC_PWRONRSTn 通过一个分压器连接到 PWRONRSTn。
我能够成功地使用此配置启动一个单元、但在后续单元中、我现在看到了 VDD 内核在此配置中无法正确启动的问题。