This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:Linux 原生驱动程序中的 ALE 压降

Guru**** 2644125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1229032/tda4vh-q1-ale-drop-in-linux-native-driver

器件型号:TDA4VH-Q1

尊敬的 TI:

当我们在 SDK 0805中使用 Linux 原生驱动程序时、eth0是 macport1、eth1是 macport 2

运行命令" ping -i eth0 192.168.11.153"以执行 eth0 ping eth1、

Eth1 Rx 显示"ALE Drop"、原因是什么?

root@megatron:/# ethtool -S eth1
NIC statistics:
     p0_rx_good_frames: 72
     p0_rx_broadcast_frames: 24
     p0_rx_multicast_frames: 48
     p0_rx_crc_errors: 0
     p0_rx_oversized_frames: 0
     p0_rx_undersized_frames: 0
     p0_ale_drop: 0
     p0_ale_overrun_drop: 0
     p0_rx_octets: 5456
     p0_tx_good_frames: 0
     p0_tx_broadcast_frames: 0
     p0_tx_multicast_frames: 0
     p0_tx_octets: 0
     p0_tx_64B_frames: 28
     p0_tx_65_to_127B_frames: 44
     p0_tx_128_to_255B_frames: 0
     p0_tx_256_to_511B_frames: 0
     p0_tx_512_to_1023B_frames: 0
     p0_tx_1024B_frames: 0
     p0_net_octets: 5456
     p0_rx_bottom_fifo_drop: 0
     p0_rx_port_mask_drop: 0
     p0_rx_top_fifo_drop: 0
     p0_ale_rate_limit_drop: 0
     p0_ale_vid_ingress_drop: 0
     p0_ale_da_eq_sa_drop: 0
     p0_ale_block_drop: 0
     p0_ale_secure_drop: 0
     p0_ale_auth_drop: 0
     p0_ale_unknown_ucast: 0
     p0_ale_unknown_ucast_bytes: 0
     p0_ale_unknown_mcast: 0
     p0_ale_unknown_mcast_bytes: 0
     p0_ale_unknown_bcast: 0
     p0_ale_unknown_bcast_bytes: 0
     p0_ale_pol_match: 0
     p0_ale_pol_match_red: 0
     p0_ale_pol_match_yellow: 0
     p0_ale_mcast_sa_drop: 0
     p0_ale_dual_vlan_drop: 0
     p0_ale_len_err_drop: 0
     p0_ale_ip_next_hdr_drop: 0
     p0_ale_ipv4_frag_drop: 0
     p0_tx_mem_protect_err: 0
     p0_tx_pri0: 0
     p0_tx_pri1: 0
     p0_tx_pri2: 0
     p0_tx_pri3: 0
     p0_tx_pri4: 0
     p0_tx_pri5: 0
     p0_tx_pri6: 0
     p0_tx_pri7: 0
     p0_tx_pri0_bcnt: 0
     p0_tx_pri1_bcnt: 0
     p0_tx_pri2_bcnt: 0
     p0_tx_pri3_bcnt: 0
     p0_tx_pri4_bcnt: 0
     p0_tx_pri5_bcnt: 0
     p0_tx_pri6_bcnt: 0
     p0_tx_pri7_bcnt: 0
     p0_tx_pri0_drop: 0
     p0_tx_pri1_drop: 0
     p0_tx_pri2_drop: 0
     p0_tx_pri3_drop: 0
     p0_tx_pri4_drop: 0
     p0_tx_pri5_drop: 0
     p0_tx_pri6_drop: 0
     p0_tx_pri7_drop: 0
     p0_tx_pri0_drop_bcnt: 0
     p0_tx_pri1_drop_bcnt: 0
     p0_tx_pri2_drop_bcnt: 0
     p0_tx_pri3_drop_bcnt: 0
     p0_tx_pri4_drop_bcnt: 0
     p0_tx_pri5_drop_bcnt: 0
     p0_tx_pri6_drop_bcnt: 0
     p0_tx_pri7_drop_bcnt: 0
     rx_good_frames: 12
     rx_broadcast_frames: 3
     rx_multicast_frames: 9
     rx_pause_frames: 0
     rx_crc_errors: 0
     rx_align_code_errors: 0
     rx_oversized_frames: 0
     rx_jabber_frames: 0
     rx_undersized_frames: 0
     rx_fragments: 0
     ale_drop: 12
     ale_overrun_drop: 0
     rx_octets: 958
     tx_good_frames: 24
     tx_broadcast_frames: 0
     tx_multicast_frames: 24
     tx_pause_frames: 0
     tx_deferred_frames: 0
     tx_collision_frames: 0
     tx_single_coll_frames: 0
     tx_mult_coll_frames: 0
     tx_excessive_collisions: 0
     tx_late_collisions: 0
     rx_ipg_error: 0
     tx_carrier_sense_errors: 0
     tx_octets: 1960
     tx_64B_frames: 6
     tx_65_to_127B_frames: 30
     tx_128_to_255B_frames: 0
     tx_256_to_511B_frames: 0
     tx_512_to_1023B_frames: 0
     tx_1024B_frames: 0
     net_octets: 2918
     rx_bottom_fifo_drop: 0
     rx_port_mask_drop: 12
     rx_top_fifo_drop: 0
     ale_rate_limit_drop: 0
     ale_vid_ingress_drop: 0
     ale_da_eq_sa_drop: 0
     ale_block_drop: 0
     ale_secure_drop: 12
     ale_auth_drop: 0
     ale_unknown_ucast: 0
     ale_unknown_ucast_bytes: 0
     ale_unknown_mcast: 0
     ale_unknown_mcast_bytes: 0
     ale_unknown_bcast: 0
     ale_unknown_bcast_bytes: 0
     ale_pol_match: 0
     ale_pol_match_red: 0
     ale_pol_match_yellow: 0
     ale_mcast_sa_drop: 0
     ale_dual_vlan_drop: 0
     ale_len_err_drop: 0
     ale_ip_next_hdr_drop: 0
     ale_ipv4_frag_drop: 0
     iet_rx_assembly_err: 0
     iet_rx_assembly_ok: 0
     iet_rx_smd_err: 0
     iet_rx_frag: 0
     iet_tx_hold: 0
     iet_tx_frag: 0
     tx_mem_protect_err: 0
     tx_pri0: 24
     tx_pri1: 0
     tx_pri2: 0
     tx_pri3: 0
     tx_pri4: 0
     tx_pri5: 0
     tx_pri6: 0
     tx_pri7: 0
     tx_pri0_bcnt: 1960
     tx_pri1_bcnt: 0
     tx_pri2_bcnt: 0
     tx_pri3_bcnt: 0
     tx_pri4_bcnt: 0
     tx_pri5_bcnt: 0
     tx_pri6_bcnt: 0
     tx_pri7_bcnt: 0
     tx_pri0_drop: 0
     tx_pri1_drop: 0
     tx_pri2_drop: 0
     tx_pri3_drop: 0
     tx_pri4_drop: 0
     tx_pri5_drop: 0
     tx_pri6_drop: 0
     tx_pri7_drop: 0
     tx_pri0_drop_bcnt: 0
     tx_pri1_drop_bcnt: 0
     tx_pri2_drop_bcnt: 0
     tx_pri3_drop_bcnt: 0
     tx_pri4_drop_bcnt: 0
     tx_pri5_drop_bcnt: 0
     tx_pri6_drop_bcnt: 0
     tx_pri7_drop_bcnt: 0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    运行命令" ping -i eth0 192.168.11.153"以执行 eth0 ping eth1,

    在这种情况下 Ping 是否成功?

    您能否从 eth1 ping eth0并分享观察结果?

    请分享以下日志以分析问题。

    1.在 eth0、eth1处采集 ale 表。
    2.使用"-c 10" 选项从 eth0到 eth1运行 Ping、仅 ping 10次。
    3、收集 eth0和 eth1的统计数据。
    4.使用"-c 10"运行从 eth1到 eth0的 ping。
    5.收集 eth0和 eth1的统计数据。


    此致、
    苏德黑尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reijie、您能更新一下吗?如果是、您是如何修复的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xu,

    硬件怀疑这是 Phy 和 phy 之间的连接线路的问题。 在测试前、我们正在等待新的连接线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更新。
    如果硬件连接问题解决后仍遇到问题、请向我们提供上述要求的信息。

    此致、
    苏德黑尔