请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VH-Q1 尊敬的 TI:
当我们在 SDK 0805中使用 Linux 原生驱动程序时、eth0是 macport1、eth1是 macport 2


运行命令" ping -i eth0 192.168.11.153"以执行 eth0 ping eth1、
Eth1 Rx 显示"ALE Drop"、原因是什么?
root@megatron:/# ethtool -S eth1
NIC statistics:
p0_rx_good_frames: 72
p0_rx_broadcast_frames: 24
p0_rx_multicast_frames: 48
p0_rx_crc_errors: 0
p0_rx_oversized_frames: 0
p0_rx_undersized_frames: 0
p0_ale_drop: 0
p0_ale_overrun_drop: 0
p0_rx_octets: 5456
p0_tx_good_frames: 0
p0_tx_broadcast_frames: 0
p0_tx_multicast_frames: 0
p0_tx_octets: 0
p0_tx_64B_frames: 28
p0_tx_65_to_127B_frames: 44
p0_tx_128_to_255B_frames: 0
p0_tx_256_to_511B_frames: 0
p0_tx_512_to_1023B_frames: 0
p0_tx_1024B_frames: 0
p0_net_octets: 5456
p0_rx_bottom_fifo_drop: 0
p0_rx_port_mask_drop: 0
p0_rx_top_fifo_drop: 0
p0_ale_rate_limit_drop: 0
p0_ale_vid_ingress_drop: 0
p0_ale_da_eq_sa_drop: 0
p0_ale_block_drop: 0
p0_ale_secure_drop: 0
p0_ale_auth_drop: 0
p0_ale_unknown_ucast: 0
p0_ale_unknown_ucast_bytes: 0
p0_ale_unknown_mcast: 0
p0_ale_unknown_mcast_bytes: 0
p0_ale_unknown_bcast: 0
p0_ale_unknown_bcast_bytes: 0
p0_ale_pol_match: 0
p0_ale_pol_match_red: 0
p0_ale_pol_match_yellow: 0
p0_ale_mcast_sa_drop: 0
p0_ale_dual_vlan_drop: 0
p0_ale_len_err_drop: 0
p0_ale_ip_next_hdr_drop: 0
p0_ale_ipv4_frag_drop: 0
p0_tx_mem_protect_err: 0
p0_tx_pri0: 0
p0_tx_pri1: 0
p0_tx_pri2: 0
p0_tx_pri3: 0
p0_tx_pri4: 0
p0_tx_pri5: 0
p0_tx_pri6: 0
p0_tx_pri7: 0
p0_tx_pri0_bcnt: 0
p0_tx_pri1_bcnt: 0
p0_tx_pri2_bcnt: 0
p0_tx_pri3_bcnt: 0
p0_tx_pri4_bcnt: 0
p0_tx_pri5_bcnt: 0
p0_tx_pri6_bcnt: 0
p0_tx_pri7_bcnt: 0
p0_tx_pri0_drop: 0
p0_tx_pri1_drop: 0
p0_tx_pri2_drop: 0
p0_tx_pri3_drop: 0
p0_tx_pri4_drop: 0
p0_tx_pri5_drop: 0
p0_tx_pri6_drop: 0
p0_tx_pri7_drop: 0
p0_tx_pri0_drop_bcnt: 0
p0_tx_pri1_drop_bcnt: 0
p0_tx_pri2_drop_bcnt: 0
p0_tx_pri3_drop_bcnt: 0
p0_tx_pri4_drop_bcnt: 0
p0_tx_pri5_drop_bcnt: 0
p0_tx_pri6_drop_bcnt: 0
p0_tx_pri7_drop_bcnt: 0
rx_good_frames: 12
rx_broadcast_frames: 3
rx_multicast_frames: 9
rx_pause_frames: 0
rx_crc_errors: 0
rx_align_code_errors: 0
rx_oversized_frames: 0
rx_jabber_frames: 0
rx_undersized_frames: 0
rx_fragments: 0
ale_drop: 12
ale_overrun_drop: 0
rx_octets: 958
tx_good_frames: 24
tx_broadcast_frames: 0
tx_multicast_frames: 24
tx_pause_frames: 0
tx_deferred_frames: 0
tx_collision_frames: 0
tx_single_coll_frames: 0
tx_mult_coll_frames: 0
tx_excessive_collisions: 0
tx_late_collisions: 0
rx_ipg_error: 0
tx_carrier_sense_errors: 0
tx_octets: 1960
tx_64B_frames: 6
tx_65_to_127B_frames: 30
tx_128_to_255B_frames: 0
tx_256_to_511B_frames: 0
tx_512_to_1023B_frames: 0
tx_1024B_frames: 0
net_octets: 2918
rx_bottom_fifo_drop: 0
rx_port_mask_drop: 12
rx_top_fifo_drop: 0
ale_rate_limit_drop: 0
ale_vid_ingress_drop: 0
ale_da_eq_sa_drop: 0
ale_block_drop: 0
ale_secure_drop: 12
ale_auth_drop: 0
ale_unknown_ucast: 0
ale_unknown_ucast_bytes: 0
ale_unknown_mcast: 0
ale_unknown_mcast_bytes: 0
ale_unknown_bcast: 0
ale_unknown_bcast_bytes: 0
ale_pol_match: 0
ale_pol_match_red: 0
ale_pol_match_yellow: 0
ale_mcast_sa_drop: 0
ale_dual_vlan_drop: 0
ale_len_err_drop: 0
ale_ip_next_hdr_drop: 0
ale_ipv4_frag_drop: 0
iet_rx_assembly_err: 0
iet_rx_assembly_ok: 0
iet_rx_smd_err: 0
iet_rx_frag: 0
iet_tx_hold: 0
iet_tx_frag: 0
tx_mem_protect_err: 0
tx_pri0: 24
tx_pri1: 0
tx_pri2: 0
tx_pri3: 0
tx_pri4: 0
tx_pri5: 0
tx_pri6: 0
tx_pri7: 0
tx_pri0_bcnt: 1960
tx_pri1_bcnt: 0
tx_pri2_bcnt: 0
tx_pri3_bcnt: 0
tx_pri4_bcnt: 0
tx_pri5_bcnt: 0
tx_pri6_bcnt: 0
tx_pri7_bcnt: 0
tx_pri0_drop: 0
tx_pri1_drop: 0
tx_pri2_drop: 0
tx_pri3_drop: 0
tx_pri4_drop: 0
tx_pri5_drop: 0
tx_pri6_drop: 0
tx_pri7_drop: 0
tx_pri0_drop_bcnt: 0
tx_pri1_drop_bcnt: 0
tx_pri2_drop_bcnt: 0
tx_pri3_drop_bcnt: 0
tx_pri4_drop_bcnt: 0
tx_pri5_drop_bcnt: 0
tx_pri6_drop_bcnt: 0
tx_pri7_drop_bcnt: 0