This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:是否可以使用4 CSS 将4个设备连接到 OSPI?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1231346/am6442-is-it-possible-to-connect-4-devices-to-ospi-using-4-css

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我的客户希望确认 OSPI I/F。

OSPI 有4条 CS 信号线、因此他们认为可以将四个器件连接到 OSPI I/F。 它们是正确的吗?

实际上、他们正在考虑连接以下两个器件。 这不是什么问题吗?

  1. 用于引导的 OSPI NOR 闪存
  2. 用于引导后使用的数据日志的 QSPI FRAM (或 MRAM)

 

但是、当他们尝试通过 SysConfig 配置上述器件时、无法在 OSPI 上添加第二个器件。

 

同样,是否可以使用两个 CSS 将两个器件连接到 OSPI?

如果可能、您能否告诉他们如何在 SysConfig 上配置该功能?

 

谢谢。此致、

秀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello  Hideaki

    感谢您的查询。

    [quote userid="10509" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1231346/am6442-is-it-possible-to-connect-4-devices-to-ospi-using-4-css 再次,是否可以使用两个 CSS 连接两个设备到 OSPI ?

    有关在 QSPI 接口上使用多个器件的评估、请参阅以下主题。 这未经测试的用例不支持、由于路由和信号完整性存在挑战、因此不建议这样做。

    (16) AM6442:连接到两个器件时提供 OSPI 跟踪路由-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    (+) AM62x:OSPI 闪存问题-处理器-内部论坛-处理器-内部- TI E2E 支持论坛

    (+) AM6412:具有2个器件的 OSPI -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    感谢您的答复、但让我再次确认。 AM64x 在 QSPI 接口上支持多个器件作为其规范,但我们不推荐它?

    这是错误还是错误?

    此致、
    秀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello  Hideaki

    感谢您提供宝贵意见。

    请让我再次确认。 AM64x 支持 QSPI 接口上的多个设备作为其规范,但我们不推荐它?

    您的理解是正确的。

    这是错误还是错误?

    之所以提出该建议 、是因为存在性能和信号完整性等实现方面的挑战。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    感谢您的回答和推荐。

    客户已经认识到并同意您面临的实施挑战、包括性能和信号完整性、但他们希望继续在 OSPI 上设计多个器件。

    因此、他们现在通过电路板仿真检查设计、并总结与信号完整性相关的问题。

     

    目前、他们关注的是如何使用软件

    您能否告诉他们在将多个器件放入 OSPI 时如何使用 SysConfig 进行配置?

    或者告诉他们其他方式来了解是否无法使用 SysConfig 进行配置。

     

    此致、

    秀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello  Hideaki

    感谢您提供宝贵意见。

    让我内部检查并更新您的信息。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    您是否获得了任何更新? 我们需要一个答案或任何建议、因为客户的设计需要尽快修复。

    谢谢。此致、
    秀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello  Hideaki

    感谢您的跟进。

    我已与专家取得联系、并将在收到一些意见后向您提供最新信息。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    感谢您关注此主题。 一旦您收到专家的任何更新、请告知我们。

    谢谢。此致、

    秀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello  Hideaki

    感谢您的留言。 完成必需的任务。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello  Hideaki

    下面是我从设计团队收到的一些意见。

    当前的 OSPI 执行假定使用一个器件、并且此器件可被连接至任一芯片选择。

    这符合我们仅连接一个器件的建议。

    如果客户希望实现、他们必须在给定的时间选择其中一个芯片、并对所有芯片选择执行相同的操作。

    为了合并 CSn 位的初始化和选择、必须对代码进行更新。

    请参阅以下寄存器信息

    此致、

    斯里尼瓦萨