主题中讨论的其他器件:SysConfig
您好!
我的客户希望确认 OSPI I/F。
OSPI 有4条 CS 信号线、因此他们认为可以将四个器件连接到 OSPI I/F。 它们是正确的吗?
实际上、他们正在考虑连接以下两个器件。 这不是什么问题吗?
- 用于引导的 OSPI NOR 闪存
- 用于引导后使用的数据日志的 QSPI FRAM (或 MRAM)
但是、当他们尝试通过 SysConfig 配置上述器件时、无法在 OSPI 上添加第二个器件。
同样,是否可以使用两个 CSS 将两个器件连接到 OSPI?
如果可能、您能否告诉他们如何在 SysConfig 上配置该功能?
谢谢。此致、
秀明