请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-AM62 您好!
我有一个 SK-AM62 E2 EVM、并且我已经按照中所述的步骤在其 eMMC 中安装了 Android 1.3.刷写指令- Processor SDK AM62x 文档。
我使用了预构建的二进制文件来闪存 Android。 它已成功安装在 eMMC 中。 但现在我想再次将 Android 刷写到 eMMC 中、其中一个原因是我想要全新的 Android 安装。 我再次尝试按照上一页中的说明进行操作、但这次闪烁停留在某一点、说明 发送 tiboot3.bin

另外、下面是 UART 终端的输出。

在浏览 SDK 用户手册时、我发现这些说明是用于首次刷写 eMMC、您可以看到以下内容:

请帮助再次刷写 eMMC。