This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:无法再次刷写 Android

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1240813/sk-am62-unable-to-flash-android-second-time

器件型号:SK-AM62

您好!

我有一个 SK-AM62 E2 EVM、并且我已经按照中所述的步骤在其 eMMC 中安装了 Android  1.3.刷写指令- Processor SDK AM62x 文档

我使用了预构建的二进制文件来闪存 Android。 它已成功安装在 eMMC 中。 但现在我想再次将 Android 刷写到 eMMC 中、其中一个原因是我想要全新的 Android 安装。 我再次尝试按照上一页中的说明进行操作、但这次闪烁停留在某一点、说明 发送 tiboot3.bin  

另外、下面是 UART 终端的输出。

在浏览 SDK 用户手册时、我发现这些说明是用于首次刷写 eMMC、您可以看到以下内容:

 

请帮助再次刷写 eMMC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否还可以 在您的机器上共享 dmesg 的输出、以查看主机是否遇到任何 USB 传输问题?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以看到 dmesg??