This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:BYPASS_SPLIT_GRACE = 1

Guru**** 2547030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1240299/tda4vh-q1-bypass_split_graph-1

器件型号:TDA4VH-Q1

您好!

根据 e2e.ti.com/.../4597572

实施了 BYPASS_SPLIT_graph 标志、以便在 J7AHP 上的两个 VPAC (一个在 MCU2_0上运行、一个在 MCU4_0上运行)之间平均分配摄像头

 BYPASS_SPLIT_GRACE = 1是否会动态地平衡 MCU2_0和 MCU4_0之间的图形、或者这是静态的?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是静态的。

    BYPASS_SPLIT_GRAPH = 1意味着没有分离、因此所有摄像头输出都将进入 MCU2_0 VPAC VISS

    BYPASS_SPLIT_GRAPH = 0时、
    创建图形时、第一个(n+1)/2个摄像头的输出将进入 MCU2_0 VPAC VISS、其余的将进入 MCU4_0 VPAC

    此致、

    尼基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikhil:

    感谢您的建议。

    不同类型的摄像头配置如何? 例如、我将使用一个8MP 和五个2MP 摄像头。

    在这种情况下、此标志(选项)有什么好处?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当使用 一个8MP 和五个2MP 时、无论如何您将有2个捕获节点、因为一个捕获节点无法同时满足 8MP 和2MP 分辨率。

    因此、如果您想要 VPAC 1上8MP 和 VPAC 2上2MP、我认为这里没有必要进行拆分。

    此致、

    尼基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikhil:

    感谢您的建议。

    如果我使用六台200万像素摄像头呢?

    该选项是否 自动将一半分配给前三个摄像头、将其余分配给其余三个摄像头?

    我想知道如何使用该选项来获得该选项的预期优势。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、在这种情况下、可以拆分。

    将其分为 fir 前3和后3由多摄像头演示应用程序完成、而不是由节点完成。

    通过在应用程序中修改以下参数、您始终可以将所需的摄像机数量放入 MCU2_0和 MCU4_0中

    否则
    {
    obj->objArrSplitObj.output0_num_elements = (obj->sensorObj.num_camers_enabled + 1)/2;
    obj->objArrSplitObj.output1_num_elements = obj->sensorObj.num_camers_enabled - obj->objArrSplitObj.output0_num_elements;

    此致、

    尼基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nikhil。