This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VL-Q1:无法通过 SSH 在"远程系统&quot 中连接

Guru**** 2013480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1225890/tda4vl-q1-not-possible-to-connect-in-remote-systems-via-ssh

器件型号:TDA4VL-Q1

你好。

按照通过 SSH 将 CCS 远程连接到我的 TDA4 EVM (使用 CCS 的 Remote Explorer Setup)的说明、由于协商失败而未建立连接:

以下是有关环境系统的一些信息:

  • Ubuntu 18.04 (TI 推荐用于 TDA4的此 RTOSSDK)
  • Code Composer 12  (TI 推荐)
  • 远程系统浏览器终端用户运行时间4.5.300.202101081641 org.eclipse.rse.feature.group Eclipse TM 项目(存在于 已安装的 CCS 中)

如果我使用控制台终端或 Putty、则已正确建立连接。

我应该怎么做才能解决 Code Composer 中的问题?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo:

    您能否通过命令行测试 EVM 的连接情况? 我们现在可以尝试绕过 CCS、以检查 CCS 是否没有问题。

    打开 Windows 命令行并使用常用的 SSH 命令,如下所示:

    SSH root@192.168.1.109

    这将尝试在192.168.1.109连接电路板、并将此 IP 地址替换为您自己的 IP 地址。

    请告诉我这是否起作用、我只是在电路板上没有问题的情况下进行了尝试。

    然后我们可以尝试调试 CCS 连接。

    谢谢。

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erick。

    是的,我可以(我在前面的评论中已经提到过)。 因此板通过 SSH 建立连接。 问题与 Code composer/Java 有关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用代理、您是否执行了"配置代理"下的步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki 您好。

    是的、当我通过 VPN 连接到我的公司时、我已经获得了该许可证。

    但现在我已经通过以太网直接连接了板、而且我没有连接到 VPN、代理设置被禁用了。

    我能够通过 putty 稳定 SSH 连接:

    但 CCS 失败了:

    以下是我在 CCS 中的代理的配置:

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki:

    您能在该主题上进一步帮助吗?

    问题似乎仍然存在。

    此致
    卡尔蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能在这个主题上进一步帮助吗?

    很遗憾、我没有更多可补充的内容。 RSE 是 Eclipse 社区的插件、我们通过 CCS "原样"提供。  

    我可以提供的最好建议是我在同一主题的另一个主题中给出的相同建议:

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1030387/tmdssk3358-remote-system-explore-ssh-failure/3833065#3833065

    谢谢