This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
按照通过 SSH 将 CCS 远程连接到我的 TDA4 EVM (使用 CCS 的 Remote Explorer Setup)的说明、由于协商失败而未建立连接:
以下是有关环境系统的一些信息:
如果我使用控制台终端或 Putty、则已正确建立连接。
我应该怎么做才能解决 Code Composer 中的问题?
非常感谢
您好 Pablo:
您能否通过命令行测试 EVM 的连接情况? 我们现在可以尝试绕过 CCS、以检查 CCS 是否没有问题。
打开 Windows 命令行并使用常用的 SSH 命令,如下所示:
SSH root@192.168.1.109
这将尝试在192.168.1.109连接电路板、并将此 IP 地址替换为您自己的 IP 地址。
请告诉我这是否起作用、我只是在电路板上没有问题的情况下进行了尝试。
然后我们可以尝试调试 CCS 连接。
谢谢。
埃里克
您好、Erick。
是的,我可以(我在前面的评论中已经提到过)。 因此板通过 SSH 建立连接。 问题与 Code composer/Java 有关
如果您使用代理、您是否执行了"配置代理"下的步骤?
您能在这个主题上进一步帮助吗?
很遗憾、我没有更多可补充的内容。 RSE 是 Eclipse 社区的插件、我们通过 CCS "原样"提供。
我可以提供的最好建议是我在同一主题的另一个主题中给出的相同建议:
谢谢
小