This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:TDA4VE

Guru**** 2541880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1239723/tda4ve-q1-tda4ve

器件型号:TDA4VE-Q1

HiTI 工程师:

   抱歉、H3A 模块的源代码在哪条路径? 目前我们想要尝试优化 H3A 模块的统计准确度、并寻找源代码来修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在寻找什么样的优化?
    H3A 是 H/W IP (无源代码)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 H3A 只能计数10位、所以准确度不高。 目前,我们希望实现 BV 和 eV 的计算功能,需要在 pwl 解压缩后获得 H3A 的原始数据输入。 您能给我们一些说明如何实现此功能吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不太明白你在问什么。

    由于 H3A 只能计算10位,因此精度不高。

    是的、这是 H/W 限制。

    目前,我们希望实现 BV 和 ev
    的计算功能

    我想您的意思是决定传感器暴露。
    "BV"(?)是什么? 和"ev"(暴露值?) 代表什么?

    我们需要在 pwl 解压缩后获得输入 H3A 的原始数据

    您将无法在 H/W 上访问它。
    您需要这款器件用于什么目的?

    您能给我们一些关于如何实现此功能的说明吗?

    决定"BV"和"EV"的功能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要计算当前环境的亮度(而不是当前图片的亮度)。 要想转换当前环境的亮度、需要获得原始统计数据、曝光时间和增益、这样才能保证准确性、后期才能判断不同的场景(比如隧道场景、阳光场景、多云场景、夜场景)。 在不同场景中可以使用不同的参数、以确保效果的准确性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前 H3A 统计数据的准确性还无法达到我们要计算的环境亮度的准确性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们需要获取原始统计数据[/报价]

    您在寻找什么样的统计数据?

    看起来您必须使用原始传感器图像在 DPS/ARM 中进行统计。
    另一种可能是使用传感器嵌入式数据,如果它支持您需要的统计类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要原始数据 pwl 解压缩后。对不起,我可以在哪里得到它? 我们需要在 pwl 解压缩后获得原始数据来计算亮度、并确保亮度的准确性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 pwl 解压缩后我们需要原始数据

    这是 ISP 管道内部的-不能从 ISP 访问。

    我们想要在 pwl 解压缩后获得原始数据以计算亮度[/报价]

    在收集统计信息之前、您必须使用原始传感器图像在 DSP 中进行解码。