请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3356 主题中讨论的其他器件: Profibus
您好
我们拥有采用 AM3356的现有电路板、它具有以下接口
- 16位 DDR3 RAM
- 8位 NAND 闪存
- 用于千兆位以太网的 RGMII1和 RGMII 2
- 使用了 UART0、UART1、UART3和5
- 使用 SPI0、I2C0
我们希望使用 PR1_UART0_RXD 和 PR1_UART0_TXD 线在此设备中实施 Profibus。 这是否可能。
选择 PRU UART 是否会影响设计中使用的其他功能?
我们是否需要在电路板中进行主要的固件更改?
此外、硬件中还需要任何其他信号(方向控制 GPIO 除外)
此致
埃比