This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3356:Profibus 支持

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3356, PROFIBUS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1241352/am3356-profibus-support

器件型号:AM3356
主题中讨论的其他器件: Profibus

您好  

我们拥有采用 AM3356的现有电路板、它具有以下接口  

  • 16位 DDR3 RAM
  • 8位 NAND 闪存
  • 用于千兆位以太网的 RGMII1和 RGMII 2
  • 使用了 UART0、UART1、UART3和5  
  • 使用 SPI0、I2C0

我们希望使用 PR1_UART0_RXD 和 PR1_UART0_TXD 线在此设备中实施 Profibus。 这是否可能。

选择 PRU UART 是否会影响设计中使用的其他功能?

我们是否需要在电路板中进行主要的固件更改?

此外、硬件中还需要任何其他信号(方向控制 GPIO 除外)

此致

埃比