主题中讨论的其他器件: AM3352
尊敬的支持团队:
我的客户、正在使用 AM4376进行开发、他有以下问题。
关于 RDCYCLETIME 和 WRCYCLETIME 的设置,以下描述
在9.1.3.3.9.1中、更改了的读取周期时间和写入周期时间(RDCYCLETIME / WRCYCLETIME)
TRM (SPRUHL7I)确定周期数。
例如、CSWROFFTIME = WRCYCLETIME
在我看来、如果 CSWROFFTIME = WRCYCLETIME、
但我的理解是否正确?
我们期望使用的设置如下
-地址/数据复用
-异步单写
AM3352:使用等待信号进行 GPMC 控制
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/800989/am3352-gpmc-control-using-wait-signal
参阅上述主题、我找到以下文章、
尽管 CPU 不同、工作条件也可能不同。
WrCycleTime 必须严格大于控制信号的所有关闭时间。
RdCycleTime 必须严格大于控制信号的所有关断时间。
如果 AM437x 也是如此、并且存在多种可能的操作条件
CSWROFFTIME = WRCYCLETIME
例如、该设置有风险、
CSWROFFTIME+1 = WRCYCLETIME
为确保 WRCYCLETIME 更长,设置 CSWROFFTIME+1 = WRCYCLETIME 是否更安全?
此致、
金江市