This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:CSWROFFTIME、WRCYCLETIME 设置

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1238063/am4376-cswrofftime-wrcycletime-setting

器件型号:AM4376
主题中讨论的其他器件: AM3352

尊敬的支持团队:

我的客户、正在使用 AM4376进行开发、他有以下问题。

关于 RDCYCLETIME 和 WRCYCLETIME 的设置,以下描述
在9.1.3.3.9.1中、更改了的读取周期时间和写入周期时间(RDCYCLETIME / WRCYCLETIME)
TRM (SPRUHL7I)确定周期数。

例如、CSWROFFTIME = WRCYCLETIME

在我看来、如果 CSWROFFTIME = WRCYCLETIME、
但我的理解是否正确?

我们期望使用的设置如下
-地址/数据复用
-异步单写


AM3352:使用等待信号进行 GPMC 控制
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/800989/am3352-gpmc-control-using-wait-signal

参阅上述主题、我找到以下文章、
尽管 CPU 不同、工作条件也可能不同。

WrCycleTime 必须严格大于控制信号的所有关闭时间。
RdCycleTime 必须严格大于控制信号的所有关断时间。

如果 AM437x 也是如此、并且存在多种可能的操作条件
CSWROFFTIME = WRCYCLETIME

例如、该设置有风险、
CSWROFFTIME+1 = WRCYCLETIME

为确保 WRCYCLETIME 更长,设置 CSWROFFTIME+1 = WRCYCLETIME 是否更安全?

此致、
金江市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanae:

    我会将您的问题发送给我们的 GPMC 专家、以征求您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    感谢您的支持。
    我将等待 GPMC 专家的回答。

    此致、
    金江市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanae、

    我正在审阅您的意见。

    我将不得不在内部检查、然后回来。

    请预计响应会延迟。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sreenivasa:

    感谢您的支持!

    您能告诉我们一个预估回复日期吗?
    因为需要向客户报告。

    此致、
    金江市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanae、

    感谢您的备注和理解。

    我将就此采取后续行动、并努力在本周结束或下周早些时候提供意见。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanae:

    很抱歉响应速度慢。

    我要说的是、同步模式(使用 GPMC_CLK)比 CycleTime >所有关闭时间和 RdAccessTime 的异步模式有更严格的要求。

    我已将同步规则粘贴到此响应下方。

    但是、如果使用 WAIT 引脚、则由于两个 GPMC_CLK 时钟周期的高级流水线是等待信号的内部同步要求的结果、WAITREADMONITORING 规则可能在异步读取访问模式下适用。
    我需要内部重新确认。

    否则、当 RDCYCLETIME 或 WRCYCLETIME 结束时、如果它们尚未失效、则所有控制信号(nCS、nADV/ALE、NOE/RE、NWE 和 BE0/CLE)都将取消置位为其复位值、而不管它们的取消置位时间参数如何。

    这将允许您设置 CSWROFFTIME = WRCYCLETIME。
    下周同一时间再见。

    --><!--kadov_tag{</spaces>

    同步读取:规则1。 PAGEBURSTACCESSTIME 必须是 GPMCFCLKDIVIDER+1的倍数。

    同步读取:规则2。 (RDCYCLETIME–CLKACTIVATIONTIME)必须是 GPMCFCLKDIVIDER+1的倍数

    同步读取:规则3。 (RDACCESSTIME–CLKACTIVATIONTIME)模数(GPMCFCLKDIVIDER + 1)必须与 GPMCFCLKDIVIDER 不同

    同步读取:规则4。 如果 GPMCFCLKDIVIDER 大于0、则 RDCYCLETIME 必须大于或等于 RDACCESSTIME+2。 如果 GPMCFCLKDIVIDER 为0、则 RDCYCLETIME 必须大于或等于 RDACCESSTIME+1

    同步读取:规则5。 如果 GPMCFCLKDIVIDER 大于0且启用了 WAITREADMONITORING、则 CSRDOFFTIME 必须大于或等于 RDACCESSTIME+2。 如果 GPMCFCLKDIVIDER 为0且启用了 WAITREADMONITORING、则 CSRDOFFTIME 必须大于或等于 RDACCESSTIME+1

    同步读取:规则6。 如果 GPMCFCLKDIVIDER 大于0且使能 WAITREADMONITORING、则 OEOFFTIME 必须大于或等于 RDACCESSTIME+2。 如果 GPMCFCLKDIVIDER 为0且使能 WAITREADMONITORING、则 OEOFFTIME 必须大于或等于 RDACCESSTIME+1

    同步读取:规则7。 无论 WAITREADMONITORING 和 GPMCFCLKDIVIDER 如何、OEOFFTIME 和 CSRDOFFTIME 必须大于或等于 RDACCESSTIME+1

    同步读取:规则8。 RdCycleTime 必须严格大于控制信号(OeOffTime CsRdOffTime、CsWrOffTime、AdvRdOffTime、AdvWrOffTime、WeOffTime)的所有关断时间。 以及可能的额外延迟(CSExtraDelay、AdvExtraDelay、WeExtraDelay、OeExtraDelay、CsExtraDelay)。

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    感谢您的支持。

    让我检查一下以确保正确。
    由于我的客户采用以下配置、
    您回答的问题是客户是否使用 WAIT 引脚。

    -地址/数据复用
    -异步单写

    只要我查看表9-48即可。 数据表中异步单次写入的 GPMC 时序参数、
    CSWROFFTIME = WRCYCLETIME"似乎可以,
    但是、该表中是否要求不使用"等待引脚"?

    请您提供内部确认的答复。

    此致、
    金江市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanae:

    是-我确认即使在异步模式下、WAIT 引脚也仍然使用 GPMC_CLK 进行同步、因此 WAITREADMONITORING 规则5、6和7适用于异步和同步模式。

    金江市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    感谢您的支持。
    我的理解是否正确、如果即使在同步模式下也遵守规则5、6和7、
    那么客户问题中的 CSWROFFTIME 与 WRCYCLETIME 的值相同(如数据表中所述),
    因为上述规则中未对其进行描述。

    CSWROFFTIME = WRCYCLETIME =>确定
    CSWROFFTIME +1 = WRCYCLETIME =>不需要

    仅作记录、我的客户当前正在使用以下设置进行评估。
    CSWROFFTIME+1 = WRCYCLETIME
    CSRDOFFTIME+1 = RDCYCLETIME

    根据您的回答、这可能需要修改、因此我等待您的回复。

    此致、
    金江市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    感谢您的支持。

    您能告诉我的附加问题的预估回复日期吗?
    因为需要向客户报告。

    此致、
    金江市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanae、  

    我正在与专家核实。

    我们将在一周结束时提供答案或时间表。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanae:

    如果客户在写入期间使用等待(WAITWRITEMONITORING = 1)、
      如果 GPMCFCLKDIVIDER = 0、则 CSWROFFTIME +1 = WRCYCLETIME
      如果 GPMCFCLKDIVIDER = 1、2或3、则 OR CSWROFFTIME+2 = WRCYCLETIME

    我想这能满足写入周期结束时 WAIT 引脚激活的条件。
    由于该等待信号需要一个或两个 GPMC_FCLK 周期才能传播到 GPMC 状态机、因此、如果在等待传播完成前写入周期结束、可能看不到等待。 或者当注意到等待时、CS 将已经取消置位。 写操作的 Wen 信号也是如此。

    等待信号应在 WRACCESSTIME 之前的2个周期内有效。 我想如果可以保证客户的系统在此时间后不会将 WAIT 置为有效(就像在写入周期的最末尾)、则 CSWROFFTIME = WRCYCLETIME 是有效的。 CSWROFFTIME = WEOFFTIME 也可以。

    如果客户执行一个突发/页写入、这个建议会改变。 我认为第7条适用于 CSWROFFTIME 和 WEOFFTIME。

    客户是否正在使用任何 EXTRADELAY、例如 CSEXTRADELAY = 1、ADVEXTRADELAY = 1、WEEXTRADELAY = 1、OEEXTRADELAY = 1?
    在这种情况下、WR/RDACCESSTIME 需要> XXXOFFTIME。

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sreenivasa 和 Mark:

    感谢您的支持!

    我将与我的客户分享这个信息。

    此致、

    金江市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanae、  

    感谢您的留言。

    此致、

    斯里尼瓦萨