你好。
我已经发布了有关 PTV15的问题并得到了 TI 工程师的回复。
但我对此问题还有其他问题。 还可以在论坛上发布新问题
6678 EVM 原理图(TMDXEVM6678L_EVM_A101-1_DSN、13页 DSP_DDR3)除45.3欧姆外还具有其他选项(例如36欧姆、40欧姆...)
是不是啊? 还是实验数据不推荐?
感谢您发送编修。
有关此问题、请参阅以下其他我的文章。
==================== 前面的问题===================================================
所有可用文档都建议在 PTV15引脚上使用45.3欧姆的电阻器。
我正在研究一个已使用22欧姆电阻器的设计。
我遇到了无法启动 DDR3的问题。 但将45.3欧姆替换为22欧姆后、所有电路板 DDR3现在都能正常工作。
所以,我有问题对你...
问题1:可以在 TMS320C6678的 PTV15引脚中使用45.3欧姆以外的电阻器吗?
问题2:45欧姆电阻器如何改变驱动器有什么想法吗?
评估模块下面有一条说明、显示了我使用其他电阻器的原因。
* DDR3驱动强度- TMDXEVM6678L_EVM_A101-1_DSN、13页 DSP_DDR3 (DSPM-8301E、修订版 A101-1)
70 Ω:6mA
60 Ω:7MA
50 Ω:8mA
45 Ω:9mA
40 Ω:10mA
36 Ω:11mA
这是我调整超过其他地方记录的45.3欧姆值的唯一参考。