This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:能否在 TMS320C6678的 PTV15引脚中使用电阻器(其他问题)

Guru**** 2552500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1243635/tms320c6678-can-i-use-a-resistor-in-ptv15-pin-of-tms320c6678-additional-questions

器件型号:TMS320C6678

你好。

我已经发布了有关 PTV15的问题并得到了 TI 工程师的回复。  

但我对此问题还有其他问题。 还可以在论坛上发布新问题

6678 EVM 原理图(TMDXEVM6678L_EVM_A101-1_DSN、13页 DSP_DDR3)除45.3欧姆外还具有其他选项(例如36欧姆、40欧姆...)
是不是啊? 还是实验数据不推荐?

感谢您发送编修。

有关此问题、请参阅以下其他我的文章。

==================== 前面的问题===================================================

所有可用文档都建议在 PTV15引脚上使用45.3欧姆的电阻器。

我正在研究一个已使用22欧姆电阻器的设计。

我遇到了无法启动 DDR3的问题。 但将45.3欧姆替换为22欧姆后、所有电路板 DDR3现在都能正常工作。

所以,我有问题对你...

问题1:可以在 TMS320C6678的 PTV15引脚中使用45.3欧姆以外的电阻器吗?

问题2:45欧姆电阻器如何改变驱动器有什么想法吗?

评估模块下面有一条说明、显示了我使用其他电阻器的原因。

* DDR3驱动强度- TMDXEVM6678L_EVM_A101-1_DSN、13页 DSP_DDR3 (DSPM-8301E、修订版 A101-1)

70 Ω:6mA

60 Ω:7MA

50 Ω:8mA

45 Ω:9mA

40 Ω:10mA

36 Ω:11mA

这是我调整超过其他地方记录的45.3欧姆值的唯一参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 这些不是 PCB 阻抗设置。  这是指我们的 IO 缓冲器的软件配置、用于控制/定制 IO 的驱动强度。

    此致、
    凯尔