This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68A:SK-AM68A 开发板允许系统在 USB 驱动器插入 USB 端口或 SSD 硬盘或其他计算卡插入 PCI-E 接口时持续重启

Guru**** 536590 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM68, AM68
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1242617/am68a-the-sk-am68a-development-board-allows-the-system-to-continuously-restart-when-a-usb-drive-is-inserted-into-the-usb-port-or-an-ssd-hard-drive-or-other-computing-card-is-inserted-into-the-pci-e-interface

器件型号:AM68A
主题中讨论的其他器件:AM68、SK-AM68

SK-AM68A 开发板允许系统在 USB 驱动器插入 USB 端口或 SSD 硬盘或其他计算卡插入 PCI-E 接口(具有正确的电气接口)时持续重启,启动 日志如下

U-Boot SPL 2021.01-g62a9e51344 (Mar 01 2023 - 17:58:08 +0000)

TI_SCI 系统控制器@44083000:消息未确认 SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0008 '8.6.3-v08.06.03 (Chill Capybara)

EEPROM 在0x50处不可用、尝试在0x51处读取

SPL 初始堆栈用法:13472字节

尝试从 MMC2引导

警告:未检测到图像签名证书。 跳过身份验证以防止启动失败。 这将在安全强制(HS-SE)设备上失败

警告:未检测到图像签名证书。 跳过身份验证以防止启动失败。 这将在安全强制(HS-SE)设备上失败

警告:未检测到图像签名证书。 跳过身份验证以防止启动失败。 这将在安全强制(HS-SE)设备上失败

警告:未检测到图像签名证书。 跳过身份验证以防止启动失败。 这将在安全强制(HS-SE)设备上失败

警告:未检测到图像签名证书。 跳过身份验证以防止启动失败。 这将在安全强制(HS-SE)设备上失败

在 ARM64内核上启动 ATF...

 

注意: BL31:v2.8 (release):v2.8-226-g2fcd408bb3-Dirty

注意: BL31:建造时间: 2023年3月1日17:56:46

I/TC:

I/TC:OP-TEE 版本:3.20.0 (gcc 版本9.2.1 20191025 (适用于 A-profile 架构的 GNU 工具链9.2-2019.12 (ARM-9.10)))#1星期三3月 1日17:56:56 U4

I/TC:警告:此 OP-TEE 配置可能不安全!

I/TC:警告:请查看 https://optee.readthedocs.io/en/latest/architecture/porting_guidelines.html

I/TC:主 CPU 初始化

I/TC:SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0008 '8.6.3-v08.06.03 (Chill Capybara)

I/TC:Huk 已初始化

I/TC:已激活 SA2UL 器件

I/TC:已为 SA2UL TRNG 器件启用防火墙

I/TC:SA2UL TRNG 已初始化

I/TC:SA2UL 驱动程序已初始化

I/TC:主 CPU 切换至正常引导状态

 

U-Boot SPL 2021.01-g62a9e51344 (Mar 01 2023 - 17:57:15 +0000)

TI_SCI 系统控制器@44083000:消息未确认 SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0008 '8.6.3-v08.06.03 (Chill Capybara)

尝试从 MMC2引导

警告:未检测到图像签名证书。 跳过身份验证以防止启动失败。 这将在安全强制(HS-SE)设备上失败

警告:未检测到图像签名证书。 跳过身份验证以防止启动失败。 这将在安全强制(HS-SE)设备上失败

 

 

U-Boot 2021.01-g62a9e51344 (Mar 01 2023 - 17:57:15 +0000)

 

SoC:  J721S2 SR1.0 HS-FS

型号:Texas Instruments AM68 SK

电路板:AM68-SK-SOM 修订版 E1

DRAM: 16 GiB

cdns3_bind:不支持的 dr_mode

闪存:0字节

MMC:  MMC@4fb0000:1

输入:  串行@2880000

输出:  串行@2880000

ERR:  串行@2880000

am65_cpsw_nuss 以太网@46000000:K3 CPSW:nuss_ver:0x6BA02102 cpsw_ver:0x6BA82102 ale_ver:0x00293904端口:1 MDIO_freq:1000000

检测到:AM68-SK-BB 版本 E2

NET:  eth0:以太网@46000000port@1

按任意键以停止自动引导:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    您能否 发送电源电压/电流或额定功率的图片? 建议使用20V 3~3.25A USB-C 电源来支持 PD、类似于: https://www.digikey.com/en/products/detail/qualtek/QADC-65-20-08CB/9771104

    我的第一个怀疑是、添加额外的器件导致正在使用的电源消耗过多的功率。 我建议阅读 SK-AM68板用户指南中列出推荐电源的第2.1.1节和第2.1.2节、其中说明了每一个外设可添加多少功耗: https://www.ti.com/lit/ug/spruj68/spruj68.pdf

    如果您的另一个 USB-C 电源的功率更大且支持 PD、您能否尝试用它来启动电路板、并查看是否未发生重启? 具有这些额定功率的 USB-C 电源 在笔记本电脑中的应用越来越广泛、因此如果没有、应该可以在线订购电源。

    此致、

    大沼市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,  ,我改变另一个  PD , 一切都已完成,  想你!