This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:需要 SPI 通信示例代码。

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1242318/sk-am62a-lp-need-spi-communication-example-code

器件型号:SK-AM62A-LP
主题中讨论的其他器件: SysConfig

大家好、

我正在使用 SK-AM62A-LP 小工具。 使用下面提供的 URL、我能够完成电路板的每个启动步骤。 我打算通过连接外部接口来运行器件的 SPI 通信。 好的、能否让 MCSPI 应用可用?

链接: 用户指南(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manojkumar:

    我假设您已经在 SM-AM62A-LP 板上完成了 SOC 初始化。

    [quote userid="567394" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1242318/sk-am62a-lp-need-spi-communication-example-code 这样,您能不能让 MCSPI 应用程序可用?

    请尝试三个 SDK 示例、 software-dl.ti.com/.../EXAMPLES_DRIVERS_MCSPI_LOOPBACK.html

    另外、以下是适用于 MCSPI 的 API: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62AX/08_06_00_18/exports/docs/api_guide_am62ax/group__DRV__MCSPI__MODULE.html

    此致、

    瓦伊布哈夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、

    感谢您的答复。

    我是这块板的新手、由于您在这里发布了链接、因此我阅读并使用了示例。
    不过、即使在 mcspi 环回示例中写入我的应用并将逻辑分析仪的探针连接到 MCU 接头的 MOSI 引脚之后、我也不会注意到其中有任何尖峰。

    那么,我到底是怎么了呢?

    这就是要求我输入未在链接中发布的示例应用的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manojkumar:

    感谢您的确认。 请预计在1或2天内收到答复。

    还可以确认您是否正在使用默认 SDK 示例(MCSPI 环回)、或者您是否修改了相同示例。 如果您进行了修改、能否与我们分享这个示例?

    此致、

    瓦伊布哈夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、

    使用 MCSPI 环回示例、我只使用 writeTxDataReg API 以轻微的延迟将数据广播到 MOSI 引脚、并且我还更改了 D1作为系统配置文件中的输入引脚。
    好的、您能否澄清一下是否需要 在器件树文件中进行任何 MCU_SPI 配置更改?

    如果需要修改设备树文件,是否可以共享修改配置?

    此致  

    马诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manojkumar:

    、您能否澄清是否需要 在器件树文件中进行任何 MCU_SPI 配置更改?

    您是否正在使用 Processor SDK?

    此致、

    瓦伊布哈夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、

    到目前为止、我尚未使用处理器 SDK。 但是、我在论坛中读到、需要修改器件树文件。

    这就是我提出的论点。

    此致

    马诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:  

    请允许我们有时与您联系(最好在周一之前)。

    我可以讨论成功进行探测(在运行 SDK MCSPI 环回示例时)的步骤

    此致、

    瓦伊布哈夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、

    谢谢、我期待收到您的回复。

    此致

    马诺伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manojkumar:

    假设您正在连接外部接口、并希望执行外部 MCSPI 环回。

    在 SysConfig 中、我假设您要选择 D1作为输入选择。 如果不是、请选择 D1。

    完成后、您应该能够在虚拟工作台上探测并看到一些值。 我使用的是 NI 的 Virtual Bench。

    此外、我将告诉您在 AM64x-SK 板上需要探测的确切引脚。(请参阅随附的屏幕截图)

    我探测了 RPI_SPI0_D0 (A13)。

    这是我的捕获。  

    请注意、我尚未为外部环回应用连接任何外部接口。 这是上面提到的仅更改 SysConfig 的结果。

    此致、

    瓦伊布哈夫