Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP, SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件: SysConfig
大家好、
我正在使用 SK-AM62A-LP 小工具。 使用下面提供的 URL、我能够完成电路板的每个启动步骤。 我打算通过连接外部接口来运行器件的 SPI 通信。 好的、能否让 MCSPI 应用可用?
链接: 用户指南(TI.com)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP, SYSCONFIG
大家好、
我正在使用 SK-AM62A-LP 小工具。 使用下面提供的 URL、我能够完成电路板的每个启动步骤。 我打算通过连接外部接口来运行器件的 SPI 通信。 好的、能否让 MCSPI 应用可用?
链接: 用户指南(TI.com)
尊敬的 Manojkumar:
我假设您已经在 SM-AM62A-LP 板上完成了 SOC 初始化。
[quote userid="567394" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1242318/sk-am62a-lp-need-spi-communication-example-code 这样,您能不能让 MCSPI 应用程序可用?请尝试三个 SDK 示例、 software-dl.ti.com/.../EXAMPLES_DRIVERS_MCSPI_LOOPBACK.html
另外、以下是适用于 MCSPI 的 API: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62AX/08_06_00_18/exports/docs/api_guide_am62ax/group__DRV__MCSPI__MODULE.html
此致、
瓦伊布哈夫
尊敬的 Manojkumar:
、您能否澄清是否需要 在器件树文件中进行任何 MCU_SPI 配置更改?
您是否正在使用 Processor SDK?
此致、
瓦伊布哈夫
尊敬的 Manojkumar:
假设您正在连接外部接口、并希望执行外部 MCSPI 环回。
在 SysConfig 中、我假设您要选择 D1作为输入选择。 如果不是、请选择 D1。
完成后、您应该能够在虚拟工作台上探测并看到一些值。 我使用的是 NI 的 Virtual Bench。
此外、我将告诉您在 AM64x-SK 板上需要探测的确切引脚。(请参阅随附的屏幕截图)
我探测了 RPI_SPI0_D0 (A13)。

这是我的捕获。

请注意、我尚未为外部环回应用连接任何外部接口。 这是上面提到的仅更改 SysConfig 的结果。
此致、
瓦伊布哈夫