USB2.0功能确认: 1,调试端口2,下载端口(下载/升级)?
USB 3.1功能确认:下载端口(下载/升级)?
USB2.0用途确认:1、调试口2、下载口(下载/升级)
USB3.1用途确认:下载口(下载/升级)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
USB2.0功能确认: 1,调试端口2,下载端口(下载/升级)?
USB 3.1功能确认:下载端口(下载/升级)?
USB2.0用途确认:1、调试口2、下载口(下载/升级)
USB3.1用途确认:下载口(下载/升级)
1. Hyperlink 接口是和 PCIe 类似的高速芯片到芯片存储器接口。 它包括一条高速数据路径和一条边带信号路径。 芯片和 EVM 设计支持发送和接收。
是的、DSI-TX 和 CSI-TX 共享相同的引脚、但连接到不同的控制器。
2.我不熟悉 Oculink,但似乎是一个将 PCIe 用于互连板的布线系统。 该器件支持 PCIe、但不清楚 Oculink 包含哪些其他要求。