This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:USB2.0/3.1使用确认

Guru**** 2553370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1243505/tda4vh-q1-usb2-0-3-1-use-confirmation

器件型号:TDA4VH-Q1

USB2.0功能确认: 1,调试端口2,下载端口(下载/升级)?
USB 3.1功能确认:下载端口(下载/升级)?
USB2.0用途确认:1、调试口2、下载口(下载/升级)
USB3.1用途确认:下载口(下载/升级)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否进一步解释一下这个问题是什么?

    这个问题与 USB 的合规性测试有关吗?

    此致、
    坦迈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是芯片在开发智驾域控时硬件工程师提出的问题

    这是硬件工程师在芯片开发智能驾驶域控制时提出的一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是芯片在开发智驾域控时硬件工程师提出的问题

    这是硬件工程师在芯片开发智能驾驶域控制时提出的一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.参考设计超链接只有TX通道,芯片互连2和D º C - PHY发送器CSI接口仅共享物理引脚,并且内部连接到不同的控制器?º C
    1.参考设计超链接只有TX通道,芯片互连2,和D º C - PHY发射器CSI接口只共用物理引脚,内部连接不同的控制器?º C
    2. PCIe 3.0和Oculink之间,硬件是否可以互连,引脚对应关系是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. Hyperlink 接口是和 PCIe 类似的高速芯片到芯片存储器接口。  它包括一条高速数据路径和一条边带信号路径。  芯片和 EVM 设计支持发送和接收。

     是的、DSI-TX 和 CSI-TX 共享相同的引脚、但连接到不同的控制器。

    2.我不熟悉 Oculink,但似乎是一个将 PCIe 用于互连板的布线系统。  该器件支持 PCIe、但不清楚 Oculink 包含哪些其他要求。