This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:eMMC 连接到 MMCSD1

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1242250/tda4vm-emmc-connection-to-mmcsd1

器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件:TMUX1574

您好、专家!

考虑到 TDA4VM88TCBALFRQ1、是否可以将一个 eMMC v5.1连接到 MMCSD1引脚。

在 TRM (SPRUL1C)第12.3.6.1页2063中、我们有3个 MMCSD 模块:MMCSD0、MMCSD1、MMCSD2、并且每个模块都提供了一个到 eMMC 的接口。

但在数据表(SPRSP36J)表5-1第9页中、MMCSD0写入的是 eMMC (8位)、而不是写入 SD/SDIO (4位)的 MMCSD1、MMCSD2。

您能否确认是否可以将带4位数据的 eMMC 存储器(例如 MTFC8GAMALBH-IT)连接到 MMCSD1引脚?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    MMC0和 MMC1/2的主要区别在于使用的 PHY 层(8位与4位、并针对 eMMC 与 SD 速度模式进行了优化)。 MMC0针对 eMMC 进行了优化、MMC1针对 SD 进行了优化、MMC2针对 SDIO 进行了优化。

    可以将4位 eMMC 连接到 MMC1、但不支持/保证此模式下的时序、尤其是打算使用较高1.8V 速度模式、例如 HS200/HS400。

    此致、

    马可  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    感谢您的回复。 我们没有考虑使用高速模式、这也是因为对于同时连接到 MMC1的 SD 卡、eMMC 存储器将是一种替代存储器。 我们可以使用 TMUX1574选择 eMMC 或 SD 卡、但 eMMC 存储器和 MMC1将通过3、3V 的电压供电。

    此致、

    亚历山德罗.