主题中讨论的其他器件:TMUX1574
您好、专家!
考虑到 TDA4VM88TCBALFRQ1、是否可以将一个 eMMC v5.1连接到 MMCSD1引脚。
在 TRM (SPRUL1C)第12.3.6.1页2063中、我们有3个 MMCSD 模块:MMCSD0、MMCSD1、MMCSD2、并且每个模块都提供了一个到 eMMC 的接口。
但在数据表(SPRSP36J)表5-1第9页中、MMCSD0写入的是 eMMC (8位)、而不是写入 SD/SDIO (4位)的 MMCSD1、MMCSD2。
您能否确认是否可以将带4位数据的 eMMC 存储器(例如 MTFC8GAMALBH-IT)连接到 MMCSD1引脚?
谢谢。