This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM437X:AM437 SDK8 CPU MIPS 至 CPU 频率

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1246948/processor-sdk-am437x-am437-sdk8-cpu-mips-to-cpu-freqency

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X

香榭丽舍:

我的客户正在制造他们的 PCB。

他们发现目前的 AM437仅展示 CPU MPIS。

但是、它们需要800MHz / 1GHz 等 CPU 时钟频率。

确实可以帮助客户查询 CPU Hz?

谢谢。

BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rio:

    您的客户是否在 AM437x 上运行 Linux 或 RTOS/裸 机?

    此致、

    建中市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JZ 您好:

    此处是 Linux、AM437 SDK 是2022年版本。

    BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RIO、

    sysfs 中的 cpufreq 用于指示 CPU 运行时钟。