请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X 香榭丽舍:
我的客户正在制造他们的 PCB。
他们发现目前的 AM437仅展示 CPU MPIS。
但是、它们需要800MHz / 1GHz 等 CPU 时钟频率。
确实可以帮助客户查询 CPU Hz?
谢谢。
BR RIO
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
香榭丽舍:
我的客户正在制造他们的 PCB。
他们发现目前的 AM437仅展示 CPU MPIS。
但是、它们需要800MHz / 1GHz 等 CPU 时钟频率。
确实可以帮助客户查询 CPU Hz?
谢谢。
BR RIO