This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:查询芯片内部的最高频率值

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1246985/am4376-inquiry-about-the-highest-frequency-value-inside-chip

器件型号:AM4376

大家好、

我们的客户正在使用 AM4376BZDNA100开发下一代系统、且正在执行 EMC 测试(辐射发射测试)。 根据发射标准规范的要求、当系统内部使用的最高频率为1GHz 时、测量频率的最大值似乎是5GHz。 好的、客户要问的 是 AM4376内部的最高频率处理速度。

如果客户将 Cortex-A9配置为"氮化物模式"、则 Cortex-A9的工作频率为1GHz。 我认为这个频率速度(1GHz)在 AM4376中最高。 是这样吗? 如果有更多更高频率的信号、您会说明这个频率值吗?

非常感谢您提供有关此次调查的建议/意见。

此致、

宫崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miyazaki:

    感谢您的查询。

    如果客户将 Cortex-A9配置为"氮化物模式"、则 Cortex-A9的工作频率为1GHz。 我认为这个频率速度(1GHz)在 AM4376中最高。 是这样吗? 如果有更多更高频率的信号、您会说明这个频率值吗?

    非常感谢您提供有关此次调查的建议/意见。

    [/报价]

    我同意您的看法、即1G 是最高频率。

    请参阅我从数据表中提取的以下信息

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sreenivasa:

    非常感谢您的及时澄清。

    我会向我们的客户反映您的意见,我想等待一段时间的反馈。

    此致、

    宫崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miyazaki:

    感谢您提供宝贵意见。

    理解并当您听到客户的反馈时让我知道。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miyazaki:

    感谢您提供宝贵意见。

    理解并当您听到客户的反馈时让我知道。

    此致、

    斯里尼瓦萨