大家好、
我们的客户正在使用 AM4376BZDNA100开发下一代系统、且正在执行 EMC 测试(辐射发射测试)。 根据发射标准规范的要求、当系统内部使用的最高频率为1GHz 时、测量频率的最大值似乎是5GHz。 好的、客户要问的 是 AM4376内部的最高频率处理速度。
如果客户将 Cortex-A9配置为"氮化物模式"、则 Cortex-A9的工作频率为1GHz。 我认为这个频率速度(1GHz)在 AM4376中最高。 是这样吗? 如果有更多更高频率的信号、您会说明这个频率值吗?
非常感谢您提供有关此次调查的建议/意见。
此致、
宫崎市