This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM62x SKEVM Proc114E3电路板未启动

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1248004/am625-am62x-skevm-proc114e3-board-not-booting-up

器件型号:AM625

您好!

我知道这个问题已经有了解答、但我没有清楚地了解从 SDCard 和 USB 引导时 SW1和 SW2开关的位置应该是什么。

我总共有3个新 evl 板,它们都没有从 SDCard 引导。 我确信这不会是硬件问题。

我正在关注 https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM62X#downloads 以下载并闪存  tisdk-default-image-am62xx-evm.wic.xz  — 351027 K 使用 Balena Etcher、如下 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AdoyIZ2jtLBUfHZNVmgFBQ__am62x-devtools__FUz-xrs__LATEST&search=am62x 

这阻止了我、您能告诉我出了什么问题吗?

谢谢!

内拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neeraj:

    SW1和 SW2开关用于 SD 卡引导是正确的。

    您是否可以 在 SD 卡的引导分区中将 tiboot3-am62x-gp-evm.bin 重命名为 tiboot3.bin 并尝试一下?

    默认情况下、tiboot3.bin 适用于 HS-FS 器件、我假设电路板可能是 GP 器件、因此无法启动。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    苏伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suren:

    我已检查引导分区并如下所示:

    Neeraj f ü@nv:/media/neeraj/boot ls -ltr
    共计2812
    rw-r--r-1 neeraj neeraj 2月318日14:11 wiicfg
    rw-r--r---1 neeraj neeraj 1490 Feb 24 14:11 uEnv.txt
    rw-r--r--1 neeraj neeraj 897880二月24 14:11 u-boot.img
    rw-r--r-1 neeraj neeraj 961988年2月24日14:11 tispl.bin
    rw-r--r---1 neeraj neeraj 335019二月24 14:11 tiboot3.bin
    rw-r--r---1 neeraj neeraj 335019二月24 14:11 tiboot3-am62x-hs-evm.bin
    rw-r--r---1 neeraj neeraj 332430 Feb 24 14:11 tiboot3-am62x-gp-evm.bin
    Neeraj f ü@nv:/media/neeraj/boot

    我已经看到 tiboot3.bin、是否要强制重命名和覆盖?

    谢谢!
    内拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将 tiboot3.bin 重命名为 tiboot3-hsfs.bin、然后将 tiboot3-am62x-gp-evm.bin 重命名为 tiboot3.bin

    请告诉我 您在此更改后是否能够引导。

    此致、

    苏伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suren:

    tiboot3-am62x-gp-evm.bin 重命名为 tiboot3.bin"后、它会启动。 我没想到这么做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴、您能够启动所有板。  

    如需任何进一步的帮助、请随时联系我们。

    此致、

    苏伦