This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:16位深度 DCC 配置

Guru**** 2038710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1248354/tda4vm-16bit-depth-dcc-configuration

器件型号:TDA4VM

您好!
我们目前正在使用与 TI PSDK 中的成像软件一起包含的 DCC 生成器脚本、我们正在尝试为深度为16位的传感器生成 DCC 配置、 但是、好像生成器只支持8位、10位或12位传感器、因为生成的配置会产生很明显的色带和饱和(见所附图片)。 非常感谢您在为此类传感器设置配置时提供任何帮助、
谢谢。