尊敬的 TI:
我 正在 使用 XXXX 传输 视频流到 TDA4VE、 而 XXXX 连接 4*935 与 2M 像素 摄像头。
TDA4 cirx 速度 配置
并 使用 dphyCfg.leftLaneBandSpeed = CSIRX_LANE_SPEED_2250_TO_2500_Mbps 创建 csirx ;
XXXX CRITX 传输 速度 配置
{0x1F、0x10、0x1}、
{0xC9、0x19、0x1}、
{0xB0、0x1C、0x1}、
{0xB1、0x92、0x1}、
{0xB2、0x40、0x1}、
在此 配置中,我 可以捕获3个 摄像机的 视频流、最后一个 为黑色。
将 摄像机的像素更 改为 1M、就 可以 捕获 4个 摄像机的全部 视频流了。
和其它 XXXX CRITX 传输 速度 配置(XXXX 文档推荐的此2.5G 配置)
{0x1F、0x10、0x1}、
{0xC9、0x19、0x1}、
{0xB0、0x1C、0x1}、
{0xB1、0x92、0x1}、
{0xB2、0x80、0x1}、
在此 ,中、 n‘t 我无法 捕获 任何 摄像机的 视频流。
如何 使用 XXXX (速度 2.5G)将视频流传输到 TDA4VE?
PDK 8.5