This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:TDA4VE CAN't Catch 4摄像头、采用 DS90UBXXXX 实现200万像素

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1249196/tda4ve-q1-tda4ve-can-t-catch-4-camera-which-2m-pixel-with-ds90ubxxxx

器件型号:TDA4VE-Q1

尊敬的 TI:

      我 正在 使用 XXXX  传输 视频流到 TDA4VE、 而 XXXX 连接  4*935  与  2M 像素 摄像头。  

    TDA4 cirx 速度 配置

    并    使用    dphyCfg.leftLaneBandSpeed   = CSIRX_LANE_SPEED_2250_TO_2500_Mbps 创建 csirx   ;                                     

                                   dphyCfg.rightLaneBandSpeed  =   CSIRX_LANE_BAND_SPEED_2250_TO_2500_Mbps;

     XXXX CRITX 传输 速度  配置

    {0x1F、0x10、0x1}、
    {0xC9、0x19、0x1}、  
    {0xB0、0x1C、0x1}、
    {0xB1、0x92、0x1}、
    {0xB2、0x40、0x1}、

     在此 配置中,我 可以捕获3个 摄像机的 视频流、最后一个 为黑色。  

      将     摄像机的像素更 改为 1M、就 可以  捕获 4个 摄像机的全部 视频流了。

    和其它 XXXX CRITX 传输 速度  配置(XXXX 文档推荐的此2.5G 配置)

     {0x1F、0x10、0x1}、
    {0xC9、0x19、0x1}、  
    {0xB0、0x1C、0x1}、
    {0xB1、0x92、0x1}、
    {0xB2、0x80、0x1}、

     在此 ,中、 n‘t 我无法  捕获 任何  摄像机的 视频流。

    如何     使用 XXXX (速度  2.5G)将视频流传输到 TDA4VE?

 

   PDK 8.5    

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom SAM:

    此问题与 UBXXX 配置有关、因此我要将其转移到 FPD Link 团队。  

    一般而言、请确保将 UBXXXX 配置为正确的速度、并确保为此高速传输偏斜校准序列。  

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

       是的、 我 用正确的速度 (2.5G)配置 UBXXXX  、并    启用  校正校 准序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom SAM:

    让我们通过 FPD Link 团队来审核此配置。

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh。

    您能帮助我们把它列为高优先事项吗? 它被封锁了两周。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh。

        是否有 进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    我们将在公共论坛中讨论 NDA 部分。 您是否有可以帮助您将此作为内部论坛的 FAE 或销售代表的联系人? 我已删除所有消息中的器件型号、并将其替换为 XXXX。

    格伦