主题中讨论的其他器件:TDA4VH
尊敬的 TI:
我们有几个关于将 TDA4VH 板连接到10G (我们使用的是 Linux 本机驱动程序 SDK 8.06)的问题。
1. TDA4VH EVAL 板的两个10G 端口(端口1和端口2)是否可以同时与 Linux 本机驱动程序一起工作?
2.我们从您的以太网扩展桥连接器收到。
2a)这两个电路板是否可以通过将一块电路板连接到 ENET-EXP-1、将另一块电路板连接到 ENET-EXP-2来同时工作?
2b)这些板(以太网扩展桥)是否可以通过将一个板连接到 ENET-EXP-1、将第二个板连接到 ENET-EXP-2来与四端口 TH 扩展板同时工作?
2c)在 ENET-EXP-1上是否有任何10G 连接器、这些连接器是否仍可让我们访问 ENET-EXP-1上的其他可用端口?
此致、
Marko.