This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH 板之间的10G 连接(CPSW9G)

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1250090/tda4vh-q1-10g-connection-between-tda4vh-boards-cpsw9g

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

尊敬的 TI:

我们有几个关于将 TDA4VH 板连接到10G (我们使用的是 Linux 本机驱动程序 SDK 8.06)的问题。

1. TDA4VH EVAL 板的两个10G 端口(端口1和端口2)是否可以同时与 Linux 本机驱动程序一起工作?


2.我们从您的以太网扩展桥连接器收到。  
  2a)这两个电路板是否可以通过将一块电路板连接到 ENET-EXP-1、将另一块电路板连接到 ENET-EXP-2来同时工作?
  2b)这些板(以太网扩展桥)是否可以通过将一个板连接到 ENET-EXP-1、将第二个板连接到 ENET-EXP-2来与四端口 TH 扩展板同时工作?
  2c)在 ENET-EXP-1上是否有任何10G 连接器、这些连接器是否仍可让我们访问 ENET-EXP-1上的其他可用端口?  

此致、

Marko.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marko:

    SDK 中提供了器件树叠层、可为 USXGMII 提供一个或两个连接器。 以下是相关的覆盖层。

    • [PSDK-Linux-Install-Dir]/board-support/linux-[commit-hash]/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j784s4-exp1-exp2-usxgmii.dts
    • [PSDK-Linux-Install-Dir]/board-support/linux-[commit-hash]/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j784s4-exp1-usxgmii.dts
    • [PSDK-Linux-Install-Dir]/board-support/linux-[commit-hash]/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j784s4-exp2-usxgmii.dts

    我相信 这个答案1和2a

    Unknown 说:
    2b)通过将一块板连接到 ENET-EXP-1、将另一块板连接到 ENET-EXP-2、这些板(以太网扩展桥)能否与四端口 Eth 扩展板同时工作?

    我想 您是说要将桥连接到一个扩展器、并将 QPENET 卡连接到另一个扩展器。 这也应该是可能的。

    Unknown 说:
    2c) ENET-EXP-1上是否有任何10G 连接器,但仍可让我们访问连接器 ENET-EXP-1上的其他可用端口?  [/报价]

    如果您询问是否可以在其中一个扩展器接头上具有10G 链路的同时连接到多个 CPSW 端口、则答案是 否。 一个以太网扩展器接头仅与一个串行器/解串器通道连接。 因此、任何以太网扩展器接头都只能连接一个串行器/解串器通道。 电路板上总共两个、因为电路板上有两个以太网扩展器接头。 QPENET 卡上的 QSGMII 链路有4个端口连接在同一串行器/解串器通道上( QSGMII 协议的特殊功能)。 因此、在一个以太网扩展器上、您可以:

    • 具有1端口的10G USXGMII/XFI 链路 x1
    • 带1端口的5G USXGMII 链路 x1
    • 具有4个端口的5G QSGMII 链路 x1
    • 具有1个端口的2.5G XAUI/SGMII 链路 x1
    • 带1个端口的1G SGMII 链路 x1

    希望这澄清了一些事情。

    此致、
    坦迈

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanmay、

    感谢您提供详细的答案。

    此致、

    Marko.