Other Parts Discussed in Thread: AM68A, SK-AM68
主题中讨论的其他器件:AM68A、
专家、您好!
我们正在使用 AM68A 进行开发。 但 应用了 LP87334DRHDR。
LP87334DRHDR 的初始电源轨与 LP87334E 不同。 因此、电源启动失败。
此问题对于我们的客户来说非常紧急。
请您在检查我的询问后尽快发送反馈吗?
我想澄清适用于 SK-AM68 SoM 的 PMIC 的完整器件型号。
1. AM68A 的 PMIC 完整器件型号是什么?
2.对于 AM68A 的 PMIC、现在不是 MP 了吗?
如果它不是 MP、它何时发布或 RTM?
3.如果我们在客户的板上更改 PMIC (LP87334DRHDR)中寄存器的输出设置、我们可以启动电源吗?
请参考我的摘要、如下所示。
它是 SK-AM68 SoM "PROC131E2 (001)_BOM.xlsx"中的 P87334ERHDRQ1。
我找不到 P87334ERHDRQ1。
| 7岁 | P87334ERHDRQ1 | IC 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器 VQFN28 | 德州仪器(TI) | P87334ERHDRQ1 | QFN28_19-68_200x200_1_EP3-5 |

"AM68x 处理器电源解决方案适用于工业应用、采用 LP87334E PMIC.pdf"包含 LP87334E、当我查看数据表时没有 LP87334E 器件。
我找不到 LP87334E。

"PROC131E2_SCH.pdf"原理图包含 LP87334ERHDR 或 LP87334ERHDR-Q1。

此致、
迈克尔